您好,
我们,了 AM3352 μ m、但我不了解某些地方。
我 不理解 OP100、OP50、OP120、Nitro,Turbo(请看红框),它们的含义?我们不知道我们选择了什么
AM3352 在 0-60 μ s 内的℃?工作电流是多少
,当1GHz μ A,电流为1000mA 时、电流,很高、但我知道它不是很高,、因为通常最大 LDO 电流约为1A。,因此 LDO 很难满足 AM3352 TJ 的正常工作 要求、而 LDO 则非常高。 如何理解它?
哪个 I/O 高电平是3.3V? 哪个 I/O 高电平是1.5V? 哪个 I/O 高电平是1.8V?
谢谢