This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:功耗

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/883623/am3352-power-consumption

器件型号:AM3352

您好,

我们,了 AM3352 μ m、但我不了解某些地方。

我 不理解 OP100、OP50、OP120、Nitro,Turbo(请看红框),它们的含义?我们不知道我们选择了什么   

AM3352 在 0-60 μ s 内的℃?工作电流是多少

    ,当1GHz μ A,电流为1000mA 时、电流,很高、但我知道它不是很高,、因为通常最大 LDO 电流约为1A。,因此 LDO 很难满足 AM3352 TJ 的正常工作 要求、而 LDO 则非常高。 如何理解它?

哪个 I/O 高电平是3.3V?  哪个 I/O 高电平是1.5V?   哪个 I/O 高电平是1.8V?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jacky wang1]1. 我 不理解 OPP100、OPP50、OPP120、Nitro、Turbo。 这意味着什么?[/引述]

    OPP 表示运行性能点。 请参阅 AM335x 数据表修订版 K 中的第5.4节

    [引用用户="Jacky wang1">2.  AM3352 在0-60 μ s 内的℃最大工作电流是多少?[/quot]

    表5-10列出了 AM335x 器件的最大额定电流。   在0-60℃下没有 AM3352的特定表。 您可以使用功耗估算工具查看您的用例的近似功耗: http://www.ti.com/tool/POWEREST

    [引用用户="Jacky wang1">3. 当1GHz 最大电流为1000mA 时...[/quot]

    请 使用功耗估算工具查看您的用例的近似功耗: http://www.ti.com/tool/POWEREST

    [引用用户="Jacky wang1]4. 哪个 I/O 高电平为3.3V、哪个 I/O 高电平为1.5V、哪个 I/O 高电平为1.8V?[/报价]

    如果 VDDS_DDR 为1.5V、则唯一可以使用1.5V I/O 电压的接口是 DDR 接口。 至于1.8V 和3.3V I/O 电平、它们取决于相应 I/O 引脚的 VDDSHVx 电压。   有关详细信息、请参阅 AM335x 数据表修订版 K 中的表4-2。 查看每个引脚的"ZCE 电源/ZCZ 电源"列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、"A"是什么意思(请参见红框)?我不理解它。

    对于1.8V 和3.3V I/O 电平、它们取决于相应 I/O 引脚的 VDDSHVx 电压。例如、我希望 VDDSHV1为3.3V、如何配置?   

    我没有 AM335x 数据表修订版 K,请提供  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件版本。

    2.没有要配置的内容。 如果 VDDSHV1为3.3V、则由该电压电源供电的所有 I/O 引脚将在3.3V 电平下工作。

    3.您可以从产品页面 www.ti.com/.../AM3352下载它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件版本。

    我不知道 器件版本在哪里?它在标记上?如何查看  器件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AM335x 勘误表修订版 I 中的第1.2节 该文档可在我之前发布的产品页面上找到。