This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:为 J721E 平台构建 Yocto Linux (TDA4VM 和 DRA829V)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/879931/tda4vm-building-yocto-linux-for-j721e-platform-tda4vm-and-dra829v

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829V

尊敬的 TI 支持:

我想为 TDA4VM 和 DRA829V 器件构建适用于 J721E 平台的 Yocto Linux。

我按照该文档 从以下链接构建 SDK:

 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Building_the_SDK.html

但是、我想知道为 J721E 平台构建的配置。  

我有以下问题:

1) 1) 此平台的机器类型是什么? TDA4VM 和 DRA829V 器件的机器类型相同。  

2) 2)在下面的步骤中、我应该使用哪个配置文件。 这两种器件是否相同?

oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk- -config.txt 

3) 3)您是否有针对 J721E 平台构建 Yocto Linux 的文档?

谢谢、致以诚挚的问候

萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    查看此处:

    配置文件的名称是"psdkla-06_01_01_02.txt"。 您将在 PSDKLA 中找到它。 我在"正常"配置存储库中找不到它(git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git)

    我使用"J7-EVM"作为 TDA4VM 的机器名称。 基于此构建的 Linux 映像在 TDA4VMEVM 上成功运行。

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。   

    是的、正常配置存储库中缺少 psdkla-06_01_01_02.txt。  

    从哪里可以获得 PSDKLA?

    此致

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、您可以在此处获取它:

    或者将其用作 psdkla-configuration 文件:(我始终打开了它)

    #此文件采用
    格式# repo name、repo uri、repo branch、repo commit[、layer1:layer2...:LayerN]
    
    bitbake、git://git.openembedded.org/bitbake
    /arago-project.org/git/meta-arago.git
    
    /github.com/OSSystems/meta-browser.git、1.40、6b045e074c6997d4e305a3a3bf82135dedb]、gb /arago-project.org/git/projects/meta-psdkla.git、g2、g2、meta 2、es2
    /github.com/meta-qt5/meta-qt5.git、2、2、1、2、2、2、2、1、2、2、2、2、1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、4、4、4、2、2、4、4、4、2、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、2、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4
    
    
    
    
    
    
    /sample-files/local-arago64.conf.sample /sample-files/bblayers.conf.sample /git.openembedded.org/openembedded-core /git.linaro.org/openembedded/meta-linaro.git /git.yoctoproject.org/meta-ti /git.openembedded.org/meta-openembedded /git.yoctoproject.org/meta-virtualization
    

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,使用此配置文件成功构建。