This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:DSP 芯片仿真器、特别是使用端口映射

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455, TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/880728/ccs-tms320c6455-simulator-for-dsp-chip-specifically-using-port-mapping

器件型号:TMS320C6455
主题中讨论的其他器件: TMS320C6457

工具/软件:Code Composer Studio

电话:CS0134903联系人:Dan Bay 名:Dan 姓:BAY 简短描述:TMS320C6455 DSP 芯片模拟器电话:14108677584电子邮件:bay@ieee.org 公司:BAY Enterprises、INC 公司地址:USA 公司电话:语言:英语州:OPEN 提供案例详细信息或评论:

我希望对该 DSP 芯片进行仿真。 我使用的是 CCS 5.5。 我知道这是支持此芯片仿真的最新版本。 我似乎在如何仿真这个芯片上发现了冲突信息。 一个文档说它只是一个时钟周期仿真、因此我无法映射端口。 另一位代表说我可以映射一个端口。 当我尝试通过端口映射地址时、软件会提示"不允许地址"。 我可以将中断映射到引脚。 我发现另一个芯片 TMS320C6457 (在特性中似乎与 C6455芯片接近)、该文档显示我可以使用仿真映射端口。 当我尝试将这个芯片映射到一个端口地址时、它表示这个处理器不支持端口映射。 C6455芯片上是否支持端口映射? 如果是、我如何实际映射端口? 我正在尝试使用要读取和写入的数据映射文件来模拟外部存储器映射器件。 实际上使用仿真器功能的信息最多似乎是稀疏的。 是否有更好版本的 CCS 可用于仿真此芯片? 除了 wiki 之外、还有更好的信息来源-"processors.wiki.ti.com/.../Category:Simulation" 谢谢 Dan

***TI 客户支持重新发布了此问题,但无法回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在说明仿真器支持端口映射的位置分享有关文档的详细信息?

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5.5中的 C6455设备精确到周期的仿真器是一个设备仿真器、因此支持端口连接。

    请注意、并非所有存储器范围都可以映射。 请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/3626/13055#13055

    和以下文档的第2.1.2节:

    http://www.ti.com/lit/ug/spru600i/spru600i.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我将查看这些链接。 谢谢! 我正在尝试弄清楚使用 mcdsp 的限制与我需要如何执行它的限制。 这是我有的几个项目之一、因此我还没有把它带到更远的地方。 令人鼓舞的是,我能够把它移植到地图上。 我只需弄清楚如何在仿真功能中获取所需的信息。

    是否有任何好的示例说明如何实现此目的? 我搜索并期待了解如何映射中断。 我找到的文档足以开始使用、但留下了重要的详细信息。 这些细节似乎分散在各种论文和网页上,没有一个明确的一站式信息源,可以找到您实际完成特定任务所需的许多更好的要点。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dan Bay"]我试图弄清使用 mcdsp 的限制与我需要如何执行它。

    很抱歉,我在这里无能为力。 我主要支持软件工具。 但论坛中的器件专家应该能够提供更多见解。 对于此类硬件细节、我建议在此论坛中开始新的主题。

    只是有关仿真器的警告-它完全不受支持。 因此、您可以在较旧的 CCS 版本中"按原样"免费使用它们、但除了最基本的信息之外、我们无法提供太多支持。 老实说、具备相关专业知识的人员不再能够提供他们的见解。 抱歉

    Ki