This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:级联雷达 AWR1243 VCO 误差

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881722/tda2e-cascade-radar-awr1243-vco-error

器件型号:TDA2E
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

我将 TI 级联雷达与4个 AWR1243芯片配合使用、因此我也将使用 PROCESSOR_SDK_RADAR _03_07_00_00以及 mmWave Studio。

当我将频率设置为76.566Ghz、雷达斜率设置 为14.677048且.pfVcoSelect 为0时、软件会向我提供断 言@行:376 in C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00_00_vision_sdk/apps/src/common/chains_common_rain_status_ral=12xx!= failed_rink! 。 我使用 mmWave Studio 对其进行了调试、其中更清晰 状态:失败、错误类型:斜坡结束频率不在 VCO 范围内。

如果我们查看用户指南、则说明遵循 PF_VCO_Select B1 VCO_SEL 0 VCO1 (77G;76-78Ghz)  

注:2. xWR1xxx 器件:有一个77至78Ghz 的重叠区域可使用任何 VCO,对于任何其他区域,仅使用该区域的 VCO ccan 工作.....

这样、我们的 VCO1设置应该可以工作、但似乎会带来问题、是我们错过了什么、还是激活了一些功能、如 FUSA。 有人能不能给我一个指针、说明如何使用毫米波或 PROCESSOR_SDK_RADAR _03_07_00_00软件来检查这一点。

此致

Deepak Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将与雷达专家进行联系、并与您联系。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    最好使用 mmWave Studio 对此进行调试。

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    有效 VCO 频率范围是线性调频脉冲 START_FREQUENCY 和 END_FREQUENCY 的函数。 该带宽的计算公式为:start_freq + chip_slope * ram_end_time。 您能否验证所选 VCO 的完整线性调频脉冲带宽是否有效?  

    我还建议在 mmWave Studio 脚本环境中进行此类运行。 您可以轻松地测试哪些 VCO 范围有效或无效。 请检查 DFP ICD 的有效值: http://downloads.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-DFP/latest/exports/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    谢谢、

    -Randy