This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:TMS320VC5410A#39;s 上电和断电序列

Guru**** 1826560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881593/tms320vc5410a-tms320vc5410a-s-power-on-and-power-off-sequence

器件型号:TMS320VC5410A

你好

1)"5410A CVDD 在1.5V 下运行、而 DVDD 在3.3V 下运行。
两个电源可同时打开/关闭。
附文中图3.1所述的 a)和 b)同时计时是什么?

2) 2)请告诉我们您在随附材料中可能发现的任何其他问题。

=引用自 E2E 支持论坛(TMS320VC5410A:TMS320VC5410A 的电源设计)=
5410A CVDD 的工作电压为1.5V、而 DVDD 的工作电压为3.3V。
两个电源可同时加电/断电。
如果无法同时加电/断电 CVDD 和 DVdd、则必须先加电 CVDD、然后再加电 DVDD。
对于断电、必须先关闭 DVDD、再关闭 CVDD。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

此致、
Takemurae2e.ti.com/.../_5B00_Question_5D00_TMS320VC5410AZGU12_5F00_Power_2D00_on-sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takemura、

    TMS320VC5410A 是一款旧器件。 我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 TMS320VC5410A 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/818771

    雷克斯