This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:与外部世界的 MCSPI 通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/880977/tda4vm-mcspi-communication-to-the-external-world

器件型号:TDA4VM

您好!

     我们的要求是 TDA4 EVM 的"数据传输应可通过 SPI 传输到外部世界"。 在这种情况下、SPI 主器件位于 TDA4 EVM 之外。 因此、TDA4应充当 SPI 从设备。 在这种情况下、我们需要从 TDA4 EVM 访问 SPI 线路、您能告诉我们以下详细信息吗:

  • TDA4 EVM 中可以使用哪种特定的 MCSPI 满足该要求?
  • 为了连接 SPI 线路、我们应该访问 EVM 布局中的哪些引脚?
  • 我可以从何处安装 TDA4的 SPI 驱动程序  

谢谢、此致、

Gurudath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurudath、

    对于 A72 Linux、SPI 驱动程序是 Linux 内核 SDK 的一部分。
    TDA4x SDK 可从此处下载-- -- http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X


    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI3可在通用处理器板(CP)的扩展连接器(J46)上找到。  为了便于访问 (接头引脚)-可连接 GESI 扩展板(J7EXPC01EVM)。  其 Booster Pack 接口包括用于 SPI3信号的引脚接头

    SoC 上的 SPI3引脚为 AA24 (CS0)、Y25 (CLK)、AA26 (D0)、AA29 (D1)。