This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:Jacinto-Caffe 的 LOG 中的 mbox Loss 是什么意思?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881281/tda2sx-what-is-the-meaning-of-mbox-loss-in-the-log-of-jacinto-caffe

器件型号:TDA2Sx

尊敬的香榭丽舍

您能否告诉我、Jacinto-Caffe 生成的日志中的 mbox 丢失有什么确切含义、如下所示?

mbox 损耗和损耗之间有何区别?

~~~~~~μ A

I0217 20:26:32.358115 20318 solution.cpp:354] iteration 44100 (3.24665 ITER/s、30.801s/100 ITER)、153.1/416.6ep、loss = 4.88551
I0217 20:26:32.358134 20318 solution.cpp:378]列车网输出#0:mbox_loss = 4.63961 (* 1 = 4.63961损耗)

~~~~~~~μ A

e2e.ti.com/.../caffe_5F00_log.txt

谢谢、此致、

SI