This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:VPAC/ISP 功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881085/tda4vm-vpac-isp-capabilties

器件型号:TDA4VM

有关 ISP/VPAC 的一些问题:

TRM 文档指出,NF、分频器、LDC 的工作频率为720MHz,每个值等于“最高720MPixel/s”。

o   这 是每个器件独立运行还是不同器件的组合处理能力?

2.   输入 MPixel 大小是 VPAC 功能必须考虑的唯一限制,或者客户是否需要考虑 每项操作。 例如 :2像素、分频器中30 FPS、这是否必须计算为60像素(在高达720的分辨率中)、或者是否 必须考虑到如何配置分频器?  或者 、通过另一种方式查看示例、如果我连接2x2MPixel@30和4x1MPixel@30、则这总和达到240MPixel (共720个)。 基本上、无论如何 配置 NF、LDC 和缩放器、它都不会导致 VPAC 拥塞?

 

      3.缩放器最多支持2个输入通道,这是否意味着:

o   如果 需要处理两个以上的输入、例如将4个1万像素合并为更大的图像或、则必须合并图像

o   是否 必须一次读取2个映像、如果 需要两个以上的映像、则必须 按顺序处理(每帧更改配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 独立运行。

    2、  约束是所有操作中的最大值、即 LDC 和 VISS 都运行@ 400 MP/s、这仍然符合720MP/s 的预算。

     

    3. 一次将其读作2幅图像,如果 需要两幅以上的图像,则必须 按顺序处理。