This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:"MAC 至 MAC"应用程序参考

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/880655/tda4vm-mac-to-mac-application-reference

器件型号:TDA4VM

您好、专家:

我的客户板上有两个 SOC:TDA4VM 和另一个 SOC。

客户希望在这两个 SOC 之间使用 MAC 到 MAC 的连接来实现高速通信。

当前思路:CPSW9G 的一个 RGMII 端口连接到另一 SOC 的 RGMII 端口、无需通过以太网 PHY。

这将节省 PHY 成本。

我们是否可以分享有关此类应用的任何信息?

  • 硬件连接?
  • 时钟注意事项?
  • 软件实现?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    TDA4x MAC 至 MAC 已用于许多其他客户电路板。 TI CPSW9G 驱动程序(EthFw)支持 MAC 至 MAC。

    对于硬件信息和时钟考虑、我相信您可以遵循 RGMII 2.0规范。  

    此外、如果 TI EVM 专家能够提供帮助、我将与他们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad:

    非常感谢您的帮助。

    关于原理图:

    熔断连接是否足够?

    TDA4 CPSW9G 端口 MAC

    SoC-2 MAC

    注释

    RGMII_TCLK

    RGMII_RCLK

    TDA4 => SoC-2

    RGMII_TD[3:0]

    RGMII_RD[3:0]

    TDA4 => SoC-2

    RGMII_TCTL

    RGMII_Rctl

    TDA4 => SoC-2

    RGMII_RCLK

    RGMII_TCLK

    SoC-2 => TDA4

    RGMII_RD[3:0]

    RGMII_TD[3:0]

    SoC-2 => TDA4

    RGMII_Rctl

    RGMII_TCTL

    SoC-2 => TDA4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-显示的连接应该正确。