This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:支持933MHz DDR3

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/880863/am3358-933mhz-ddr3-support

器件型号:AM3358

您好!

是否可以将933MHz DDR3用作频率配置低于400MHz 的 AM3358存储器(由于 AM3358规范)?

考虑使用的 DDR3器件为 MT41K512M8DA。

此致、

Takeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是有可能的。 400MHz 操作所需的最低速度等级为 DDR3-1600、这是800MHz 部件。