请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VMXEVM
您好!
我使用的是 PSDK - PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12
我尝试在 EVM 板上实现 AVP 的演示应用。
我针对500帧运行了5次迭代应用程序。
我计算了每次迭代执行每个帧所需的平均时间。
您可以看到、第一次迭代500帧的平均时间为81ms。
第二次迭代的时间减少到66ms、以后迭代的时间减少到33ms。
当应用程序第二次运行时、所有迭代的平均时间为33ms、如下所示。
每次启动后都会检测到这种情况
我想知道这种令人厌食的行为背后的原因、即图形的前几次运行所需的时间大于后续运行所需的时间。
谢谢、
Ameya。