Other Parts Discussed in Thread: AM5718
主题中讨论的其他器件: PMP
您好!
我使用的是 AM5718 IDK EVM 和 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.03.00.07。
我们已开发出基于 AM5718的定制板。
在电路板中、我们运行了内存测试和 SD 卡诊断。 我们还通过 JTAG 建立了连接。 我们已经验证了 UART3、QSPI、GPIO 等 我们还将电路板详细信息编程到 EEPROM。
我们在电路板上启用了最小外设的引脚复用(DDR、DEBUGSS、GMAC_MDIO、GMAC_sw0、1 GPIO、 MMC1、I2C、OSC0、PRCM、QSPI 和 UART3)。 引脚多路复用文件在 mux_data.h 中给出
我们已禁用大多数节点(如 GPMC、McASP、RTC、pciephy、QSPI、 SPI、高斯、邮箱...) 和我们的组合 DTS 连接在 am571x-idk.dts (转换为 am571x-idk)中。 DTB 至 DTS)。
在定制电路板中、我们维护了以下设计、如 EVMe2e.ti.com/.../booting_5F00_after_5F00_sdcard_5F00_format.txte2e.ti.com/.../printenv_5F00_after_5F00_sdcard_5F00_format.txte2e.ti.com/.../am571x_2D00_idk.dts.dtb.txte2e.ti.com/.../0312.am571x_2D00_idk.dts.txt 中所示
1. MMC1 (SD 卡)、
PMIC (TPS6590379)、PMIC_INT 映射到不同的 GPIO、
3. EEPROM、
QSPI
5、UART
6.具有通过(GPIO)复位控制的 GMAC 以太网(与 EVM 设计不同)
定制板的 e2e.ti.com/.../5383.mux_5F00_data.he2e.ti.com/.../hw_5F00_data.ce2e.ti.com/.../2287.board.cDDR 为 MT41K256M16TW-107P。 DDR 更改是通过以下"SPRAC36E–2016年4月–2020年1月修订版"完成的。 随附 U-boot 文件 board.c 和 hw_data.c。
我们正在尝试从 SD 卡引导,引导 在“正在启动内核...”的位置停止。
已附加 printenv 和引导日志。
我们已经从 u-boot 提示符处完成了 DDR 测试0x80000000 bdf15d00、它显示该测试通过。
--------
U-Boot 2018.01 (2020年2月03日- 11:22:17 +0530)
CPU:DRA722-GP ES2.0
型号:TI AM5718 IDK
电路板:AM571x IDK REV 1.3B
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
卡未响应电压选择!
***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境
卡未响应电压选择!
MMC 设备无效
SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
NET:无法获取以太网的 PHY@48484000:Addr 0
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**无法读取文件 boot.scr **
2ms (727.5 KiB/s)内读取1490字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
正在运行 envcmd ...
2ms 内读取1个字节(0字节/s)
已设置。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
在290 ms (13.2 MIB/s)内读取4026880字节
97137字节在56ms (1.7 MIB/s)内读取
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe5000,结束8ffb70... 好的
正在启动内核...
------------------------------------------
是否可以提供任何建议以继续?
此致、
Anupama