This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:4K-Page NAND ECC 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/877292/66ak2e05-4k-page-nand-ecc-errors

器件型号:66AK2E05

大家好、我将使用66AK2E05和4K 页 NAND 芯片 Micron MT29F4G08ABBFAH4测试一个定制电路板、其中4K 页、每页256 OOB 字节和256KiB PEB。

为了调整软件、我从 K2E-EVM 源开始执行了以下操作:

U-boot:

  • 在配置标题中启用 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_4K、而不是 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_2K
  • 将 args_ubi 环境变量中的2048更改为4096

Linux 内核:

  • 注释掉.dts 文件中的所有"ti,cs-*"值,以保留 U-boot 配置的设置,以防新 NAND 的时序太紧

结果是我可以从 U-boot 对 NAND 进行编程、但在 Linux 中、如果我尝试 ubattaching -m 4 (ubifs 分区)、我会得到一个内核错误。 此操作会在从 u-boot 烧录 ubi 映像后执行、并使用 ubiformat 格式形成 MTD 分区:

[96.019096] ubi0:连接 mtd4
[96.026619] ubi0警告:ubi_io_read:从 PEB 读取64个字节时出错-74 (ECC 错误) 0:0:0、只读64个字节、重试
[96.041697] ubi0警告:ubi_io_read: 从 PEB 0:0读取64个字节时出错-74 (ECC 错误)、只读64个字节、重试
[96.0571115] ubi0警告:ubi_io_read:从 PEB 0:0读取64个字节时出错-74 (ECC 错误)、只读64个字节、重试[96.07546]
ubi0错误:ubi_io_read: 从 PEB 0:0读取64个字节时出错-74 (ECC 错误)、读取64个字节
[96.081221] CPU:0 PID:574 Comm:ubiattach 被污染:g o 4.19.59-g5f8c1c6121 #1
[96.089853]硬件名称:KeyStone
[96.093346]回溯:
[ 96.095805][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[96.103394] r7:c1004c48 r6:60000013 r5:00000000 r4:c104555c
[ 96.109070][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x90/0xa4)
[96.116311][ ](dump_stack)从[ ](ubi_io_read+0x1bc/0x340)
[96.123812] r7:c1004c48 r6:00000040 r5:ffffffffb6 r4:db710000
[96.129486][ ](ubi_io_read)、来自[ ](ubi_IO_READ_EC_HDR+0x4c/0x204)
[96.137597] R10:00000000 R9:00000040 R8:db7a5d80 r7:00000000 R6:db710000 R5:db711000
[ 96.145444] R4:00000000
[ 96.147984][ ](ubi_io_read_ec_HDR)、来自[ ](ubi_attach+0x1d8/0x1518)
[96.156181] r10:db711000 r9:00000000 r8:db7a5d80 r7:db710000 r6:db712000 r5:dc344f80
[96.164028] r4:00000000

此外、尝试读取 NAND 会在每个块中显示 ECC 错误、例如:

root@myboard:~ nanddump -l 0x4000 /dev/mtd4 >/dev/null
ECC Failed:64
ECC Corrected:0
Number of BAD Blocks:0
Number of BBT Blocks:4
Block Size 262144、page size 4096、OOB Size 256
dump data started at 0x00000000、Ending at 0x00004000...
ECC:8个不可纠正的位翻转(偏移量0x00000000)
ECC:8个不可纠正的位翻转(偏移量0x00001000)
ECC:8个不可纠正的位翻转(偏移量0x00002000)
ECC:8个不可纠正的位翻转(偏移量0x00003000) 

此外、U-boot 将 OOB 大小报告为128B、但我认为这并不重要、因为它需要80字节用于 ECC。  我是否需要修改 ECC 布局以考虑更大的 OOB? 这不能对 ubibattach 在 ubibitformat 后崩溃负责、因此 Linux 代码中必须存在错误(也是)。

我怀疑时序可能也需要放松、但我没有找到一种明确的方法来根据 NAND 规格计算.dts (U-boot 和 Linux)中所需的 ns 值。 .dts 中使用的间隔名称与 NAND 规格没有明显的关系、我是否缺少一些有关该主题的应用手册或其他文档?

TI 是否有这款或其他类似 NAND 芯片的经验/指导?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannis、

    我们没有尝试过 K2E 的不同 NAND 器件、但对另一个 Keystone-2系列器件也进行了类似的讨论。 在该线程中、它显示了 Keystone-2器件的 ECC 布局。  

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/545410/1992122#1992122

    这是8位还是16位器件? 如果是16位器件、是否可以尝试引脚兼容的8位 NAND?

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我们使用的 NAND 器件是 Aladery 8位。 我遇到的问题是 Linux 内核驱动程序、因为即使在 ubique.格式化之后、我也会遇到 ECC 错误和崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Linux 上做了更多的测试、擦除第一个块、在第一页上写入4096个零、然后读回它、OOB 数据使用似乎有些奇怪(文件零包含4096个零):

    ROOT@myboard:~ FLASH_ERASE /dev/mtd4 0 1
    Erasing 256 Kibyte @ 0 - 100 % Complete
    root@myboard:~# nandwrite /dev/mtd4 <零
    将数据写入块0 (偏移量为0x0
    root@myboard:~# nanddump /dev/mtd4 -l 0x1000 -s 0x000 -o -c
    ECC 失败:2915
    ECC 更正:0
    个坏块数: 0
    BBT 块数:4
    块大小262144、页大小4096、OOB 大小256
    转储数据、起始地址为0x00000000、结束地址为0x00001000...
    ECC:8个不可纠正的位翻转、偏移量0x00000000
    0x00000000:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    | 0x00000010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x00000020:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x00000030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    | 0x00000040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x00000060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    | 0x00000070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x00000080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    | 0x00000090:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x000000a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |0x000000b0
    :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |0x000000c0
    :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x000000d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x000000e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x000000f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000100:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000110:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000120:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000130:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000140:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000150:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000160:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000170:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000180:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000190:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000001f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000200:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000210:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000220:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000230:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000240:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000250:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000260:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000270:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000280:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000290:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000002f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000300:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000310:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000320:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000330:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000340:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000350:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000360:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000370:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000380:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000390:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000003f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000400:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000410:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000420:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000430:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000440:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000450:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000460:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000470:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000480:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000490:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000004f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000500:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000510:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000520:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000530:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000540:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000550:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000560:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000570:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000580:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000590:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000005f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000600:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000610:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000620:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000630:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000640:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000650:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000660:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000670:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000680:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000690:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000006f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000700:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000710:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000720:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000730:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000740:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000750:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000760:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000770:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000780:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000790:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000007f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000800:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000810:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000820:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000830:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000840:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000850:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000860:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000870:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000880:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000890:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000008f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000900:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000910:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000920:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000930:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000940:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000950:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000960:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000970:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000980:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000990:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009a0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x000009f0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000a90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000aa0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ab0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ac0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000AD0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ae0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000af0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000b90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ba0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000bb0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000bc0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000bd0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000be0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000bf0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000c90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000CA0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000cb0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000cc0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000cd0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ce0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000cf0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000d90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000da0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000db0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000dc0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000dd0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000de0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000df0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ea0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000eb0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ec0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ed0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ef0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f00:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000f90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000fa0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000fb0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000fc0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000fd0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000fe0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    0x00000ff0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:0A 9a B3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".EA ...Q....|
    OOB 数据:0A 9a B3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".EA ...Q....|
    OOB 数据: 0A a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".ea ... Q....|
    OOB 数据:0A 9a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".ea .... Q....|
    OOB 数据: 0A a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".ea ... Q....|
    OOB 数据:0A 9a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".ea .... Q....|
    OOB 数据: 0A 9a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 |...".ea ... Q....|
    OOB 数据:0A 9a b3 22 0c 65 41 EB f2 02 12 51 00 01 00 97 ||
    

    Linux 驱动程序似乎将 ECC 数据写入最后128个 OOB 字节。 我再次使用 ubiformat 进行了测试、同一 nanddump 命令提供:

    ECC 失败:9043
    ECC 已更正:0
    坏块数:0
    BBT 块数:4
    块大小262144、页大小4096、OOB 大小256
    转储数据、从0x00000000开始、到0x00001000结束...
    ECC:1个不可纠正的位翻转、偏移量0x00000000
    0x00000000:55 42 49 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |UBI#...........
    | 0x00000010:00 00 10 00 20 00 5e 7b 65 ee 00 00 00 00 00 00 00 00 |…… ^{e....}
    |0x00000020:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |..........
    |0x00000030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 72 C7 |.......... 2R:|0x00000040
    :FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭) FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x00000050
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x00000060
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x00000070
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x00000080
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x00000090
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000a0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000b0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000c0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000d0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000e0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |0x000000f0
    :FF ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000100:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000110:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000120:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000130:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000140:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000150:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000160:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000170:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000180:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000190:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000001f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000200:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000210:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000220:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000230:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000240:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000250:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000260:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000270:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000280:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000290:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000002f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000300:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000310:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000320:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000330:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000340:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000350:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000360:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000370:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000380:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000390:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003c0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000003f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000400:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000410:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000420:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000430:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000440:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000450:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000460:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000470:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000480:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000490:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000004f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000500:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000510:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000520:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000530:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000540:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000550:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000560:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000570:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000580:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000590:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000005f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000600:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000610:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000620:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000630:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000640:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000650:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000660:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000670:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000680:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000690:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000006f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000700:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000710:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000720:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000730:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000740:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000750:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000760:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000770:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000780:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000790:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000007f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000800:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000810:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000820:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000830:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000840:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000850:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000860:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000870:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000880:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000890:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000008f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000900:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000910:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000920:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000930:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000940:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000950:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000960:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000970:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000980:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000990:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009a0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009b0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009c0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009d0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009e0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x000009f0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000a90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000aa0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ab0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000AC0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000AD0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ae0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000af0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000b90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ba0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000bb0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000bc0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000bd0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000be0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000bf0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000c90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ca0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000cb0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000cc0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000cd0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ce0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000cf0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000d90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000da0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000db0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000dc0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000dd0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000DE0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000df0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000e90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ea0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000eb0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ec0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ed0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000EE0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ef0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f00:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f10:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f20:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f30:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f40:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f50:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f60:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f70:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f80:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000f90:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000fa0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000fb0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000fc0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000fd0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000fe0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    0x00000ff0:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:8e AD A6 01 AB 75 A3 2b 6a 6c 81 40 00 00 00 cc |… U.+Jl@...|
    OOB 数据:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    OOB 数据:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF |.......... |
    

    因此、最后128个 OOB 字节(即 OOB 字节128-143)的前16个字节是非 FF、 因为只有前512B ECC 块是非 FF。 不过、nanddump 报告 ECC 读取错误、恰好在 ubibformat 之后、如 nandwrite 之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我深入探讨了错误、发现错误似乎与 ECC/OOB 布局有关:

    • NAND 芯片支持可选片上8位 ECC、该 ECC 自动写入每页 OOB 的字节128-255。 我知道这一点、但由于它是可选的、我假设它已关闭、所以没有深入了解它。 唉……
    • U-boot 不启用片上 ECC、假定 OOB 大小为128字节(而不是实际的256字节)、并使用0-127字节内的80字节来实现由 Keyston/DaVinci HW ECC 引擎计算得出的 ECC。
    • 在 Linux 内核中、图形变得更浓:Davinci_nand.c 和 nand_micron。c 设置了 OOB 布局、但尚未检查顺序。 更具体地说明:
    • NANT_mic.c 还执行 SET_FEATURE 调用并启用 NAND 片上 ECC 计算/校验、还更新了 OOB 布局、以便为坏块标记保留的字节0-1、用户/FS 元数据可用的字节2-127、以及将字节128-255分配给 ECC (由 NAND 片上引擎计算)
    • DaVinci_nand.c 使用 nand_ooblaout_lp_ops 布局也似乎使用相同的 ECC 布局、但尝试在片上 ECC 引擎所使用的区域写入 ECC 字节、NAND 器件不允许这样做。

    Linux 内核(v4.19.59)似乎不支持我正在使用的 NAND 芯片、并且 U-boot 和 Linux 在 ECC 的使用方式中存在不一致性。 此外、DaVinci_nand.c 驱动程序可能无法与具有内部 ECC 引擎的 NAND 器件配合使用。 在这种情况下、如果 SoC ECC 引擎在这种情况下甚至有用、我不清楚、它的唯一目的是防止 AEMIF 损坏、而不是 NAND 位翻转。 在 Keystone /达芬奇 SoC 上使用8位 ECC NAND 是否有任何经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这个问题(NAND 片上 ECC 与 SoC ECC)在两年前就已经被问及 AM225x 器件的相关问题、并且 TI 应该最终提供解决方案、在这方面是否有任何进展?

    e2e.ti.com/.../755803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannis、

    让我在内部讨论这一点、看看我是否有信息以及 ECC 布局。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannis、

    很抱歉、回答很慢。 我没有听到同事的反馈。 当我查看您的帖子时、 我怀疑 ECC 布局可能与问题有关。 在一个 TI 文档中、它描述了另一个器件的 ECC 布局、但我认为它也适用于 K2E。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/DM365_Nand_ECC_layout

    如果您使用的 NAND 芯片具有不同的布局、您是否认为 nand_eccla弹 出中的字段应该被相应地修改?

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    虽然我不确定、但我知道需要做的是在 U-boot 和 Linux 中使用片上 NAND ECC。 毕竟、NAND 需要8位 ECC、而 K2E 只能提供4位、因此这还不够。 为此、我认为 U-boot 和 Linux 都需要调整:

    U-boot 必须在读取/写入之前启用 NAND ECC (默认情况下禁用)、并在每次读取后检查 ECC 错误、以便重写扇区或将故障页面移至另一个扇区。 这些可能应在 NAND 器件驱动程序中完成

    2.在 Linux 中,Nand_micron.c 必须在读取后检查 ECC 错误。 也许它已经这样做了、不确定。

    K2E ECC 必须被禁用(我认为 ECC-bits=0)或者被调整为独立于 NAND ECC 工作、即将 ECC 字节存储在前128个 OOB 字节中。 但是、我不清楚它能否以及如何轻松地与 NAND 特定 ECC 检查相结合。

    在我开始实施这些措施之前,我想知道另一种看法,以防有更合适的解决办法。

    Giannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannis、

    我不熟悉这个主题、也不能提供好的建议。 要启用片上 ECC,条目 nand-ecce-mode="hw"是否正常? 当前的 K2E 仅支持4位 ECC、是的、需要对此进行修改。 在我看来、DaVinci_nand.c 需要进行全面修改以反映新的闪存架构。

    雷克斯