This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard-X15:访问 https://git.ti.com/git/android/manifest.git

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/878792/beagleboard-x15-access-to-https-git-ti-com-git-android-manifest-git

器件型号:BeagleBoard-X15

尊敬的所有人:

我正在尝试关注文档 http://www.ti.com/cn/lit/an/spraco0/spraco0.pdf 、但由于访问权限、我在下载存储库时遇到问题。

我尝试查找有关如何获取权限的信息、但我运气不好、是否有人可以帮助我处理该主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我错了、但您无法克隆以下目录、请更正我: https://git.ti.com/cgit/android/manifest/log/?h=pie-core-release?如果是、请分享错误日志。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的下载/克隆命令是什么?您看到了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praneeth:

    我已经解决了我的问题、似乎当您从本地清单下载并启动存储库时、它会导致一些错误、我通过从 Web 创建存储库来解决它。 下面我介绍了有问题且没有问题的命令。

    问题:

    $ git 克隆 https://git.ti.com/git/android/manifest.git

    $ CD 清单

    $ repo init -u default.xml

    无问题:

    $repo init -u https://git.ti.com/git/android/manifest.git -b pie 内核发布

    $REPO 同步

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到您能够找到这个问题。

    供您将来参考。

    要下载 Android、请始终使用 repo、正确使用如下所示

    repo init -u url_manifest.git -b  -m name.xml

    URL_manifest.git 是清单位置

    -b. :是清单分支名称。 在给定的分支中默认为 HEAD COMMIT

    name.xml:是清单文件。 如果您不提供-m name.xml、则会在所选分支中指向 default.xml。