This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:FASTBOOT 支持

Guru**** 2014200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/877855/am3358-fastboot-support

您好!

我知道适用于 Android 的 AM335x 可使用 fastboot。

我想知道的是、如果它也适用于 Linux、如果是、如何?

提前感谢。

-Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujith、

    FASTBOOT 通常用于 Android 上下文中的闪存 eMMC 映像、并在我们的某些较新平台上受支持。

    但是、您为什么不去探索和使用 DFU-util 呢?  它可用于通过 USB 对各种不同的介质进行编程、并且已经针对 AM335x EVM 等平台启用了该功能。 应轻松适应您的特定需求(在线搜索某些资源、同时检查  DFU_alt_info ENV 变量的含义和用法)。

    a0797059@Jiji:~/git/u-boot (ti-u-boot-2019.01-next -dev)
    $ makea O=.out_test mrproper && makea O=.out_test AM335x_evm_defconfig
    a0797059@Jiji:~/git/u-boot (ti-u-boot-2019.01-next -dev=dfu_test AM335x_evm_defconfig a_defconfig a0797059 dfu_dfu_dfu_di=dfu_config dfu_dfu_config
    
    
    
    
    = dfu_dfu_u_config = dfu_配置 u_dfu_配置 u_u_dfu_y_dfu_config
    
    
    
    
    

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    那么、您告诉我的是、快速启动功能不适用于 Linux、但类似的功能、即 DFU_util 功能是我应该探索的内容?

    如果我尝试在 Android 和 Linux 之间实现/移植快速启动功能、我应该从哪里开始? 这意味着、我是否可以参考任何来源?

    谢谢。

    -Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujith、

    为什么要设置 fastboot?

    此外、我们还支持其他平台、例如 U-Boot 中的 AM57xx、AM65x 和 J721E。 之后、您可以尝试根据所需的配置选项以及可能需要的任何其他选项进行建模。 下面是我们当前的 TI U-Boot 树供参考:

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/processor-sdk-u-boot/log/?h=processor-sdk-u-boot-2019.01

    如果您自己做一些研究、您还可以通过 Google 找到解决方案。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我设置了 fastboot、因为它适用于 Android、但为什么不适用于 Linux? 我想尝试一下。

    感谢您的指导。

    -Sujith