This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:相同优先级 ISR#39的 SYS/BIOS HWI 顺序

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/876977/omap3503-sys-bios-hwi-order-for-same-priority-isr-s

器件型号:OMAP3503
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

下午好!

我正在尝试确定在 完成另一个更高优先级的 Hwi 后、SYS/BIOS 将如何选择运行2个具有相同优先级的 Hwi 中的哪一个?

我在其他任何地方都找不到答案、所以希望这里的人能告诉我吗?

非常感谢

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我浏览了这些文档、找不到答案:

    • /docs/Bios_User_Guide.pdf
    • /docs/cdoc/ti/sysbios/hal/Hwi.html
    • /docs/cdoc/ti/sysbios/family/arm/a8/intcps/Hwi.html

    我需要在内部联系以找到答案。 我会随时向您发布。

    谢谢、此致、
    弗兰克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    先到先得。 因此、如果两个具有相同优先级的线程(Hwi、Swi 或任务)被准备就绪、那么首先被读取的线程将首先运行。 当然、所有的 Hwi 都比所有 Swi 都高、而 Swi 比所有任务都高。

    Todd

    [FYI...抱歉回复太慢...我以为我在第二天点击了回复]