This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:DDR 设计

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/877398/am6526-ddr-design

器件型号:AM6526

您好!

客户参考 SPRACI2A“AM65x/DRA80xM DDR 板设计和布局”中的图23,因为他们将在自己的板上使用三个 DDR3L。 他们希望确认以下两项。

 

A0–A15似乎已连接。 “14”是正确的吗?

 

BA0至 BA2未连接。 这些应该是连接的?

此致、
Hideaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的存储器有15个地址行、您需要连接所有地址行。 "14"是一个拼写错误。

    是的、 必须将 BA0连接到 BA2。