This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:需要 CDD _ IPC 支持

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194765/processor-sdk-j721s2-cdd-_-ipc-support-needed

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

我尝试构建 IPC 模块的演示应用程序、但它给出了此错误

 
C:/WORKSPACE/proj6019_ecu5_main_pipp/AsrPckg/MCAL/MCAL_Pckg/SDK_WIN/pdk_j721s2_08_04_00_20/packages/ti/build/makerules/rules_ti_cgt_arm.mk:232:***目标模式不包含"%"。 停下。
gmake[1]:***[makefile:363:CSL]错误2.
gmake:***[makefile:212:CSL]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    我看到您正在 Windows 计算机上进行编译。

    SDK 软件包附带的代码生成工具适用于 Linux。 它需要替换为 SDK 包中提供的 Windows 代码生成工具。

    我是否知道这样做了?

    如果不想替换这些文件、如果仍未解决、您可以向我分享编译器命令和错误的映像。

    此致

    Tarun Mukesh