This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J7-EVM-07_00_00 SDK 文件系统中缺少 gcc 编译器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/935416/tda4vm-missing-gcc-compiler-in-j7-evm-07_00_00-sdk-filesystem

器件型号:TDA4VM

您好!

我目前正在将我们的器件从 ti-processor-sdk-linux-Automotive J7-evm-06_02_00迁移到 ti-processor-sdk-linux-Automotive J7-evm-07_00_00、作为其中的一部分、我需要移植我的应用。 我注意到,较新的 SDK 默认未安装 gcc/make 包。 请解释原因是什么?

您是否有一个指南或示例说明我如何按照添加 gcc/make?

 

谢谢、

Lukasz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    请参阅此链接 http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_TROUBLE_SHOOTING.html#FAQ_BUILD_GCC、了解该链接是否解决了问题。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    基本上、这不是我想要问的。

    在本例中、我希望使用 SDK v.07_00_00附带的 Linux 文件系统直接在 TDA4上编译一些源代码。 之前(使用 SDK v.06_02_00)、我可以使用 gcc/make 实用程序来实现此目的。 为了更加精确、提供了如下封装:GCC - ARM-8.3-r2019.03.0、g++- ARM-8.3-r2019.03.0或 make - 4.2.1-r0.0。 这些软件包提供了默认文件系统、可在以下路径下找到:
    TI-processor-sdk-linux-Automotive-J7-EVM-06_02_00/文件系统。

    我在较新的 SDK 中注意到、它没有任何构建必需的软件包。 我假设我必须使用 opkg 软件包管理器安装它们、但您能否提供有关如何获取适当的.ipk 文件的信息? 我还想知道为什么从默认文件系统中删除这些软件包,有没有原因?

    此致、

    Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    很抱歉耽误您的回答。 这一个器件经过一些裂纹、之前没有进行过研究。

    我将在内部进行检查、然后回到我们不再从 SDK7.0开始发运这些实用程序的原因并恢复。

    我们不提供公开托管的 IPK 文件、因此您只能使用 Yocto 构建所需的软件包、然后使用 opkg 软件包管理器安装软件包。  

    请告诉我您在这方面是否需要任何帮助。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢您的回答。 我成功地使用 Yocto 构建所有对我至关重要的软件包,并使用我自己的 opkg 软件包管理器将它们安装到目标上。

    总之、本主题不需要其他支持。

    此致、

    Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的确认。

    我们将在未来的 SDK 中包含其中的许多软件包。 我将继续并关闭 TT。

    此致

    Karthik