This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:是否提供 RBL 源代码来了解引导闪存要求?

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, FLASHTOOL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933950/omap-l138-rbl-source-code-available-to-understand-boot-flash-requirements

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAPL138FLASHTOOL

对于 OMAP-L138、我们在整合应兼容的各种不同闪存器件时遇到了片上引导加载程序(RBL)问题。

但是、如果我们有更详细的信息、甚至是 OMAP-L138 RBL 源代码、我们就可以轻松地找到所支持的启动闪存器件所需的规格。 我们是否有机会获得 OMAP-L138 RBL 源代码或帮助我们了解有关支持的闪存器件规格的更多详细信息?

有趣的是、Keystone C667x 的 RBL 代码最初也关闭了、但最终发布了、因此易于理解引导器件的兼容性。

希望很快收到您的回复。

此致、
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     我们通常不会提供 RBL 源代码、但 我需要在内部进行检查。 如果获得批准、可能需要通过销售代表。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    Rex 将此帖子转发给我。 遗憾的是、OMAPL138 RBL 不会公开发布。 您是对的,我们发布了 Keystone RBL,但代码结构不同,由于某些 IP 和实施问题,OMAPL138 RBL 无法完成相同的操作。

    令人惊讶的是,这不是什么问题,大多数客户都能够根据文档和应用手册进行开发/调试。  

    如果您对特定引导模式或闪存有任何特定问题,我们可以尝试了解我们可以如何最好地解决。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找帮助您从 NAND8芯片 MT29F4G08ABAFAH4 (类似于 NAND8 MT29F4G08ABADAH4)引导、唯一的区别是8位 ECC 与4位 ECC、页面大小加倍、OOB 大小为256而不是64。

    问题在于从 NAND 中的初始启动、其中 RBL 无法跳转到 U-boot 映像。 在 NAND 启动时、不会从 UART/串行控制台进行打印。 U-Boot 映像已经过验证、并对 NAND 芯片进行了正确的读/写访问。 此外、从 SD 卡在 U-Boot 中引导后、从 NAND 中执行 Linux 内核/总线框没有问题。

    已按时间顺序尝试的项目如下所示:

    1) ECC
    RBL 似乎无法执行 Micron 的内部 ECC 引擎使用的8位 ECC。

    尝试了几次更改...
    对于 U-Boot,我们不使用 NAND_ECC_HW_OOB_FIRST 的 ECC 模式,而是使用 NAND->ECC.MODE = NAND_ECC_NONE;
    NAN->ECC.LO布局=&nand_Davinci_8bit_ondie_OOB_256;
    对于 Linux、我们将 ti、davinci-ecce-mode ="hw"更改为 nand-ecc-mode ="片上"

    根据 Micron 的建议、向 U-Boot 添加了新的 ECC 布局。 启用 CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETING 并将 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_2K 更改为 CONFIG_SYS_NAND_PAGE_4K。 也可以使用 U-Boot 正确更新环境大小、页面大小和块大小。 使用的 U-Boot 版本是从 Yocto 构建的 ti-u-boot-2019.01。

    在没有 ECC 更改的情况下、电路板也无法从 NAND 启动。 我们发现、这意味着我们的 SPL SRAM 空间已经用完。 我们需要尝试缩小 SPL、并找到可在不破坏 SPL 的情况下从 SPL 中去除的东西。 我们发现禁用 ECC 不是一个选项。

    2) 2) TI ROM RBL 的问题
    我们并不完全确定 TI 的 ROM RBL 将如何处理 MT29F4G08ABAFAH4。 TI 数据表 sprab41f 在附录 B 中将 MT29F4G08ABADA 列为受支持的器件。其器件 ID 为0xDC、这与我们已在使用的 MT29F4G08ABFAH4闪存的器件 ID 相同。 但是、附录 B 的器件 ID 表中未列出 MT29F4G08ABADA 器件 ID、因此 RBL 将默认使用第四个 ID 字节进行 NAND 配置。 这将暴露两个器件之间2KB 与4KB 的差异。

    但是... OMAP-L138的 TI 闪存实用程序:

    software-dl.ti.com/.../flash-utils-davinci.tar.gz

    在文件 flash_utils/omap-L138/device_nand.c 中列出了以下内容:

    //支持的 NAND 器件的 ROM 表
    CONST NAND_CHIP_InfoObj DEVICE_NAND_CHIP_infoTable[]=

    表中是器件 ID 0xDC。 因此、NAND 芯片可能可以工作、但必须使用默认的 NAND 大小设置对其进行设置。 这样、它将仅使用每个 NAND 页面的一半。 MT29F4G08ABAFAH4具有4KB 页大小和256KB 块大小。 默认为2KB 页大小和128KB 块大小。

    在总结中、由于 OOB 设置有趣、人们似乎在将 SPL 和 u-boot 写入 NAND 时遇到问题。 人们在这方面取得了成功:

    e2e.ti.com/.../2482361

    github.com/.../flashtool

    /flashtool -w -s 0 --DM365-RBL --ubi /dev/mtd1 uboot_and_ubl.bin

    因此、不确定这是否起作用。 但是、如果 TI 闪存实用程序中的代码正确、则0xDC 的器件 ID 应该匹配、并且它们可以使用每页的一半。 很显然、这会将 NAND 闪存的大小减半。  将 Linux 分区加载到 DDR 存储器后、可以将 Linux NAND 驱动程序配置为正确使用 TI SPL、U-Boot 和 Linux 映像分区以上的所有闪存。

    --

    在进行了进一步的测试和上述所有测试之后、使用之前建议的参数尝试了闪存工具。 不幸的是,它不起作用;我们看到的错误是“oobsize 256 not supported (oobsize 256不支持)”。 显示此错误后、Flashtool 终止。

    此外、我们尝试修改/重新编译闪存工具以旁路此错误(以及另一个与'writesize'相关的错误)。 它仍然不起作用。 也就是说、flashtool 完成了 u-boot 到 NAND 的写入、但电路板仍然无法从 NAND 中引导。 如果对闪存工具进行了正确的修改、它可能会起作用。 但我们认为这不是一种好方法。 如果我们可以使其正常工作、即使对 U-Boot 分区使用一半的内存大小、这仍然是一个很好的解决方案。

    总之、要使用闪存工具将 SPL、u-boot 和 Linux 映像写入2k 页大小和128k 块大小、用户必须在 Linux 环境中使用闪存工具、其中的 nand 驱动程序配置为2k 页128k 块。 即使这样、也不能保证这将引导、因为我们无法知道 RBL 将执行什么操作、因为 TI 不会发布代码。

    想法?

    此致、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    请参阅此主题、该主题使用与您类似的器件、并有与您类似的问题。 希望这对您有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/882108/3277628#3277628

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、

    您发送的此链接清楚地显示**否** 8位引导!! 因此、这是一个禁止的做法。

    那么、我们是否死在水中?

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    正如文章所述、不支持8位 ECC。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您可能已经知道、此器件上的 ROM 使用 EMIF 外设进行引导、这是一种较旧的 IP、仅适用于具有特定 NAND 几何体且需要少于4位 ECC 的 ONFI 兼容 NAND 器件。 您使用的 NAND 似乎需要支持8位 ECC、因此您可能需要切换到要求低于4位 ECC 的 NAND。

    此外、还请记住、OMAPL138上的 ROM 要求使用 EMIF ECC 引擎生成 ECC 数据、并以以下格式存储在 NAND 页面的备件区域中:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/DM365_Nand_ECC_layout

    目前、我看到它的方式是、 您可以选择切换到不同的 NAND 闪存部件、也可以选择使用 SPI 或 SD/MMC 等备用引导模式引导初始 SPL、然后使用 uboot 和 Linux 内核内的软件中完成的 ECC 管理切换到 NAND 引导。  

    此致、

    Rahul