This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:确认 AM3715CUSD100是否适用于1GHz ARM Sitara

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929969/am3715-confirm-if-the-am3715cusd100-is-for-1ghz-arm-sitara

器件型号:AM3715

大家好、

我们的客户希望确认 他们在经销商处购买的 AM3715CUSD100是否 为1GHz ARM Sitara。

他们正在使用 AM3715CUSD100、并且正在运行分析。 根据 TI 的芯片识别显示此器件为0x1E00、但寄存器为0x1C00:

下面是 PuTTY 映像:

该寄存器显示的是应具有1000/800MHz 寄存器的部件的800/600Mhz
该寄存器应读取0xE00

这是 IC 正面图像:


如果客户收到了错误的器件、请告知我们? 或任何建议、以确认它仍适用于1GHz Sitara ARM。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan

    我将看到我可以找到的内容。  

     保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的响应和支持。
    我们期待您提供最新信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan  

    我需要所要求的信息。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。

    请告诉我您需要向客户提供的信息、以便我可以询问上面的图片是否不够。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan  

    我于20年11月8日向您发送了一封电子邮件、其中包含详细信息。  

      Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您给我发送电子邮件。
    我已经回复了您的电子邮件、并在寄存器中显示了客户结果。

    请检查您的电子邮件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan

    谢谢。 我希望下周之前没有答案。  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan

    尚无反馈。 如果不是以前、我将在几天内再次更新。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的更新。

    我将等待您的反馈。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    仍在等待更新。  

     Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    我仍在努力获取更新、我已上报请求。

     保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的持续更新。

    我们将等待您的任何消息。

    此致、

    Jonathan