主题中讨论的其他器件: AM5728、 TMDSCM572X、 TMDSEVM572X
您好!
在我的设计中,我想同时采集->编码->RTP-stream 一个1080i/p 输入到 h264,一个 SD 输入 到 MPEG-2。
h264的视频 fps 高达60、MPEG-2的视频 fps 高达30 fps
在另一侧、另一个具有 DM8168的板同时进行 RTP-STREAM ->解码->显示。
DM8168是否可以执行此工作?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的设计中,我想同时采集->编码->RTP-stream 一个1080i/p 输入到 h264,一个 SD 输入 到 MPEG-2。
h264的视频 fps 高达60、MPEG-2的视频 fps 高达30 fps
在另一侧、另一个具有 DM8168的板同时进行 RTP-STREAM ->解码->显示。
DM8168是否可以执行此工作?
非常感谢
您好、Rama、
我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 TMS320DM8168支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421
根据产品文件夹和常见问题解答中的建议,请随时与其中列出的第三方联系以获得更多支持。
https://www.ti.com/product/TMS320DM8168
雷克斯
尊敬的 Rex:
我看到了您推荐的链接、我知道 dm8168是一个旧器件、TI 直接提供的支持更有限、因此我希望如果有人在 我的情况下测试过它、可以提供答案。
另一方面、我测试了 AM5728、它没有任何硬件 MPEG-2编码器、无法为我执行此操作、而 AM5728的1080p60无法使用 TI 的 TMDSEVM572X 和 TMDSCM572x 电路板进行测试(摄像头传感器中的帧速率受限)
因此、如果有人拥有 DM8168硬件、并且有经验与 我和其他用户分享、我就需要这样的信息。阅读数千页文档无法访问这些信息、并且只能在实际操作中获得
谢谢、此致
作为一个简单的问题、
DM8168/9具有3个内置 HDVICP2模块、可同时对3个数据流进行编码或解码(如果错误、请更正)
我的问题是:DM8168/9是否可以在第一个 HDVICP2上编码一个 H 264流、并在第二个 HDVICP2模块上同时编码另一个 MPEG-2流?
在 H.264和 MPEG-2之间的上下文切换中、是否存在任何内存/总线带宽限制或常见资源冲突?
谢谢、此致