This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM6546:AM6546

Guru**** 1761835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933829/webench-tools-am6546-am6546

器件型号:AM6546

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我已使用最新给定的 BSDL 文件进行边界扫描测试。

但 DDR4的相关问题尚未解决。 请查看 BSDL 的 DDR4部分。

 它显示 DQS 信号永远不会切换、因此必须更改其状态。

请务必优先考虑这一点。

此外、我们无法测试 使用 MCU_RGMII 连接的以太网 IC。

我们是否需要额外的 BSDL 文件来扫描此以太网部分的边界。

我们将使用边界扫描测试 AM6546 EVM 板。

在这里、我们能够测试使用 PRG2_RGMII_x 接口连接的 U31和 U88。

但是、我们无法读取使用 MCU_RGMII 接口连接的 U22的 PHY 芯片 ID。

 

器件型号

DP83867IRRGZ

DP83867IRRGZ

DP83867IRRGZ

芯片参考编号

U22.

U88

u31.

接口

RGMII_ETHERNET_PHY_MCU

PRG2_RGMII_2

PRG2_RGMII_1

PHY 芯片 ID

无法读取(获取值为0xFF)

读取

读取

RX 时钟检测

无法检测

进行检测

进行检测

链路建立/链路断开活动

无法检测

进行检测

进行检测

此致、

Jagrutee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagrubree、

    我在另一个主题中提到... 有一个限制 、使得* DQS_N 信号只能运行为"output3"功能(输出由输出使能控制)"

    这可能会影响您的工具如何控制 LPDDR 协议。  

    回复: MCU_RGMII 接口-能否检查基本 BSDL 输入/输出功能是否正常运行?

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    1) 1)请分享有关 DDR4在边界扫描模式下运行的任何文档。

    您曾提到过"由输出使能控制的输出"、但在 XJTAG 边界扫描中、我无法获得此条件。

    如果您能够共享有关此部分的更多详细信息、以便我可以实现它。

     

    2) 2) MCU_RGMII 接口。 我们能够通过切换引脚来检查输入/输出功能。

    我们能够在 MCU_RGMII 侧设置高低电平、并能够在示波器上看到以太网侧的转换。

    我们仍然无法通过边界扫描读取 phy 芯片 ID、上述过程是否正确以检查输入/输出功能?

    此致、

    Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们没有任何有关使用边界扫描来控制特定功能的文档。  我将与我的设计团队跟进有关"由输出使能控制的输出"的具体问题、并回复您。

    同时... 您能否对 DDR 接口使用功能测试?  这比边界扫描更有压力、因为您可以全速运行、而边界扫描可能在 MHz 范围内运行。

    2) 2)是、对于我建议的输出。  您是否还能够强制其中一个输入为高电平/低电平、并在 SoC 侧的 IO 中看到该值。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    1) 1)我们在 EVM 板上启动 SD 卡、从而使 DDR4正常工作。

    我们没有手动读取和写入 DDR4。  

    我们正在等待您对当前查询的回复。

    2) 2)我们也能够在 SoC 侧读取转换、我们在以太网芯片侧手动提供电压、并在 SoC 侧进行监控。

    但我们无法读取 PHY 芯片 ID。 此外、我们还使用了与 EVM 电路板原理图中提供的搭接相同的 ID。

    在这种情况下、我们正在等待您的宝贵答复。

    此致、

    Jagrutee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们已在 EVM 上运行 DQS 信号可控性测试。  我们发现 、对于 OUTPUT3、您需要确保相应的控制设置为0。  我们的 BSDL 工具会自动执行此操作,但您的测试设置可能不会执行此操作。

    2) 2)很高兴听到 BSDL IO 基本功能正常。

    对于这两个问题、我建议您与您的工具供应商联系、以帮助进行调试。  我们不直接支持使用 BSDL 来仿真外设功能。  这需要来自您的工具供应商。  如果您发现 BSDL 功能不能正常工作、我们当然可以为您提供帮助。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们将模式寄存器1的位12设置为"0"(正常运行)。 我们尝试从 XJTAG 切换 DQS 信号、但我们无法看到任何变化、DQS 信号仅保持低电平、我们无法控制该信号。   

    我们想知道,在哪里可以将 DQS 信号模式设置为输出3?

    谢谢、

    Jagrutee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagrutee、

    您需要与您的工具供应商联系以进行确认。  我们能够使用 Lauterbach 成功切换它。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我已与供应商分享此更新、我需要验证一个 BSDL 问题。

    我们在电路板中使用了 X6580AACD 部件号、是否可以通过编辑当前 AM6546 BSDL 中的版本来使用相同的 BSDL 文件?

    或者、我们是否需要不同的 BSDL 文件、以及 DQS 引脚问题是否在此新的 BSDL 文件中更新。

    谢谢、此致、

    Jagrutee

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagrutee、

    X6580是 AM6546器件的预量产器件型号。  器件是相同的、您可以使用 AM6546 BSDL 文件。

    此致、
    Kyle