This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5749:sdhci-OMAP 4809c000.MMC:DDR_3_3V 模式无 pinctrl 状态

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/935088/linux-am5749-sdhci-omap-4809c000-mmc-no-pinctrl-state-for-ddr_3_3v-mode

你好!!

我使用基于 AM5749的定制板。

原因是什么? 如何解决?

此致、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    此打印意味着没有为 MMC1的 DDR_3_3V 模式定义 pinctrl。 此模式仅适用于 eMMC、MMC1不支持此模式。
    此警告对 MMC1来说是可以的。


    此致、
    Vishal