This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3505:内部补丁查询

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933913/ccs-am3505-kernal-patch-inquiry

器件型号:AM3505

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我有一位客户正在使用 AM35xx 器件系列来开发 Beagle Bone 板-如-项目。 此联系人是一名软件工程师、询问 TI 有关 I2C 从设备内核补丁的官方代码。

有人提到他"找到了用于 I2C 从设备的 Linux 内核补丁"、但他正在寻找我们可能已经生产的软件。

我知道这不是太多信息、但您可能对我们的 AM35xx 器件有一些了解。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    请注意、AM35x 软件支持有限。 AM35x Linux EZSDK 被认为是成熟的、自2013年以来一直未更新。

    话虽如此、客户使用的是哪种版本的 Linux?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户正在使用 内核版本  4.9.75。

    这是否能让您深入了解潜在资源?

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    好的、客户必须使用非 TI 版本的 Linux for AM35x、因为 EZSDK 在 Linux v2.6.37上停止运行。

    为了回答您原来的问题、TI 仅为 AM35x 和 AM335x 和 AM437x 等最新器件提供 I2C 主驱动程序。 我们不提供任何补丁来添加从站功能。 我也无法在添加从站功能的论坛上为定制驱动程序开发提供支持。

    我通常指的是希望开发 I2C 从设备驱动 程序以发布 AM335x I2C 从设备驱动程序的 AM335x/AM437x 客户。 也许这也会对您的 AM35x 客户有所帮助?

    此致、

    Nick