This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:软件的配置文件和瓶颈

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6701, TMDSEMU560V2STM-UE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929431/tmdsemu560v2stm-ue-profile-and-bottleneck-of-sw

器件型号:TMDSEMU560V2STM-UE
主题中讨论的其他器件:TMS320C6701

您好!

您能就以下问题提供建议吗?

TMS320C6701支持哪个配置文件? 是否有支持这些配置文件的指南?

2.您能否就 TMDSEMU560V2STM-UE 和 CCS 提供建议、以便通过分析每个函数的运行时间来改善软件瓶颈?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我不太理解您的问题。 您是指器件的配置文件、例如速度、温度范围等、还是指调试、发布等 CCS 配置文件? 为了改善瓶颈并分析系统、TI-RTOS 运行时对象视图(ROV)是否是您要寻找的视图?

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Runtime_Object_View_(ROV)

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    它用于使用 CCS 作为调试器进行软件评测

    您能否提供以下功能的手册或指南?

    2.客户正在使用 Main 和 LOOP 开发 C 程序。

    客户希望按如下所示的每个功能分析运行时间。

    开发环境如下所示。

    -Windows 10 64位主机 PC

    - CCS 9.2.0 64位

    - C6000 7.4.24复杂程序

    - TMDSEMU560V2STM-UE 调试器(JTAG 14引脚)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请浏览以下演示:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE9N.pjEl71Msu4JtpV7gw__FUz-xrs__LATEST

    虽然演示文稿已过时、但信息仍然相关。  

    请注意、C6701是相当旧的器件、它可能不支持许多较新的性能分析工具(如 HW 跟踪)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我还有其他问题。

    您能告诉我以下4个配置文件是否可用?

    未检测

    - CCS 函数分析器:ARM7.9、C55x 支持、客户更喜欢此配置文件

    -系统配置时钟周期

    -系统跟踪:XDS560v2 STM、内核和片上外设之间的计时和同步监控

    已检测

    -系统分析器/UIA:UIA 目标包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Park"]- CCS 函数分析器:ARM7.9、C55x 支持、客户更喜欢此配置文件[/quot]

    不适用于 C6000硬件。 仅 C6000仿真器(不受支持、仅在 CCS 版本5和更早版本上可用)

    [引用用户="David Park"]-配置文件时钟周期

    是的

    [引用 USER="David Park"]-系统跟踪:XDS560v2 STM、内核和片上外设之间的计时和同步监控[/quot]

    [引用用户="David Park"]-系统分析器/UIA:UIA 目标包[/quot]