This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA710:DRA624CIZKQ 需要执行 FA 分析

Guru**** 2557240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933336/dra710-dra624cizkkq-need-to-perform-fa-analysis

器件型号:DRA710

1.测量 PCBA 板上 A21PIN-B21PIN 短接之间的 BGA,在降低 BGA 之后,测量 电路是否正常
2、测量 A21PIN&B21PIN 之间 BGA 器件的异常阻抗为305.9Ω,Ω、然后测量 A21PIN&B21PIN 之间 BGA 器件的正常阻抗为19.4Ω Ω
因此,我们得出 IC 异常的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRA710和 DRA624均为有效器件型号。  您询问的器件型号是什么?

    A21和 B21的功能/信号名称是什么?

    在您执行此测试之前、哪些内容不起作用?  即、您为什么要探测这两个特定的引脚?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 DRA624 hav  到目前为止未在 TI.com 上发布,所以我 无法在  E2E 中键入 DRA624,因此我向 Arrow 的 FAE 成员询问建议键入此型号 DRA710

    2.A21&B21为电路名称,我 将上传 附件。 因为,在 ICT 测试功能中找到了该装置,所以维修工程执行了分析,发现.e2e.ti.com/.../FA-.xlsx 异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    是否只有这一个器件"发生故障"?  器件是否也未通过功能测试?

    我们不定义两个 IO 之间的阻抗。  如果您按照描述的方式使用万用表、则可能会损坏器件。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发现一个器件发生故障,如果 ICT 测试失败,我们无法执行下一个功能,我们想进行其他分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    您可以按照以下步骤将器件退回 TI:

    此致、
    Kyle