This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933668/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

 您好~

 我对    TDA4 SOC 中的 C66X DSP 有一些疑问

 GEL、我使用 C66x 的 C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\emulation\gel\J721E_DRA829_TDA4VM\GEL\J721E.GEL

    此配置的 C66x CPU 频率??

2.   spruil1a.pdf 1.3.3,中的 C66x L1P, 提到 “C66x L1P 存储器在此器件中被禁用(不受支持)”, 但 我 可以 使用 C66_COREPAC_L1P 0x00E00000 作为 SRAM

   这  n‘t L1P  ?可配置为高速缓存

3.     spruil1a.pdf 1.3.3,“具有288KB L2存储器的统一存储器控制器(UMC),其中只有一部分可高速缓存”中的 C66x L2,

   有多少 存储器 可 配置   为缓存  以及来自交换机地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyu、

    1) 1) C66x 运行频率为1GHz

    2) 2) L1P 配置为高速缓存且未映射 SRAM

    3) 3) L2可配置为32K/64K/128K/256KB 高速缓存。 其余部分是映射的 SRAM、无论高速缓存大小配置如何、它都具有恒定的基址。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Dave :)