This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:软件平台:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

Guru**** 2297680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/933302/am5728-software-platform-ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04-00-00-04-linux-x86-install-bin

器件型号:AM5728

您好、TI

 我已将中文字体复制到此路径“/usr/share/fonts/ttf/msyhbd.ttf:Microsoft Yahei”

此字体通过 运行 命令"fc-list"显示。  

但当 我执行程序显示中国信息时,中文是乱码。

请使用这些帮助解决该问题。

谢谢。

BRS

刘嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    我可以请求您发布问题和预期字体的图片吗?

    在您提供此信息后、我们可能需要将您重定向到其他论坛。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最重要的是问题的信息、它安装了中文字体、但无法在本地终端正常显示。

    我使用远程终端将其打开、内容将正常显示。