请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G12 我想将 EMIF 用作 具有 ECC 的 DDR3L (16位 x 2)。
根据技术参考手册"图7-42. 具有 ECC 的 EMIF 配置示例"、
为什么要描述用于数据总线的四个16位 DDR3L 裸片?
根据数据表"图7-2. 使用两个16位 DDR3L 器件的32位单组 DDR EMIF 接口原理图"、
描述了两个16位 DDR3L 芯片。 有什么区别?
当我们想要使用16位 DDR3L 裸片时、我们完全需要三个16位 DDR3L 裸片、不需要? (16位数据+ 16位数据+ 4位 ECC)
(=在"图7-2"中添加一个用于 ECC 的16位 DDR3L 芯片是正确的。 使用两个16位 DDR3L 器件的32位单组 DDR EMIF 接口原理图"、不是吗?)