This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX SDP 版本与 PSDK-QA 7.0的 isuess 匹配

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929717/tda4vm-qnx-sdp-version-match-isuess-for-psdk-qa-7-0

器件型号:TDA4VM

您好、TI 员工:

   我将 PSDK-QA 7.0用于 tda4xevm 开发。 按照用户指南、我需要下载 QNX SDP 7.0、但我从 QNX 获取的回复电子邮件是 QNX SDP 7.1的许可证。

如果我使用此 QNX 7.1版继续使用用户指南、请给它计量器剂量?

 下面是 QNX 回复电子邮件。

下面是 QNX 的回复电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PSDKQA7.0、仅支持 QNX SDP 7.0、建议此时仅继续执行 QNX SDP 7.0。

    对于提供的 QNX 消息、在与 QNX 讨论时、此消息将显示在升级序列或自动更新中。  QNX 建议联系地区 QNX 支持人员以返回到7.0  

    关于 QNX SDP 7.1的支持、TI 正在努力为 PSDKQA 7.1提供该封装的支持。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助