This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320VC5416:器件引脚未镀金

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929062/smj320vc5416-device-pins-not-gold-plated

器件型号:SMJ320VC5416

尊敬的 TI:

在购买的300个 SMJ320VC5416HFGW1器 件中、发现其中2个器件未镀金。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SMJ320VC5416HFGW10是一款浸焊产品器件型号。 所示单元为浸焊单元。 它在引线上一直有焊料。 供参考...其他装置可能没有焊料一直焊接到引线上(仅在较低/关键部分)。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    同一批器件中的引脚是镀金还是不镀金。原因是什么?

    随附的是芯片的图片。

    e2e.ti.com/.../2287.New-Microsoft-Word-Document.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它们都是相同的…它们得到镀金引线框、然后在引线框上进行焊接。  正是这两个器件焊料一直在引脚上起作用、而不是在弯曲处停止…2上显示的焊料很可能稍多一些。  镀金位于焊料下方。  

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    芯片获得镀金引线框。

    但是、客户在 使用过程中移除了镀金引线框、发现一个封装中的两个芯片不镀金。

    您可以交换它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已经与质量部门讨论过这一点、如前所述、所有器件的实际引线框都是相同的、所有器件都采用镀金。 引线顶部的外观取决于电镀步骤中器件托盘的焊料镀层。 没有缺陷。 所有单元均来自同一装配批次。

    感谢您提出退货请求、但由于商品符合要求、因此被视为已拒绝。 镀层的延伸高度考虑到外观。

    FYI…退货请求表位于 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html、 但如果输入、此问题将被拒绝、如上所述。

    雷克斯