This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:A72运行 Linux、MCU1_0运行 MCAL (IPC 通信)

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/932263/tda4vm-a72-running-linux-and-mcu1_0-running-mcal-ipc-communication

器件型号:TDA4VM

您好!

我使用的是 PSDK 7.00、想要与 A72 (Linux)通信-> MCU1_0 (MCAL -> CDDIpc)。 我看不到任何可用的演示。

我已经运行了 A72 (TI-RTOS)-> MCU1_0 (MCAL -> CCDIpc TI-RTOS)、它正在运行。

是否可以在 A72 (Linux)--> MCU1_0 (MCAL --> CDDIpc - TI-RTOS)之间进行通信,而不在之间放置任何其他内核?

能否为 rproc MCU1_0 [r5f-mco-core-0]创建 rproc_device (对于 MCU1_0基本为 rpmsg_chrdev 节点)?

提前感谢您。

Amit Makani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/905013

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回复。

    原因是什么? 为什么不能发生这种情况?

    我能 不能像这样知道不通信 A72 (Linux)--> MCU1_0 (MCAL --> CCDIpc)的限制是什么? 它是硬件限制吗?

    谢谢你!!!

    Amit Makani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这不是硬件限制、而是当前无法实现的软件实现。 让我了解更多详细信息。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的更新。

    我只想检查它是否是硬件限制。

    此致、

    Amit Makani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    PDK 和 MCAL 上的底层 IPC 框架相同。 因此、它将起作用、您需要确保端点在两侧都匹配和正确。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢你的答复。

    是的、我也会这样做。

    此致、

    Makani