This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:AWR2243的处理器 SDK 雷达版本更新

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/931557/processor-sdk-tdax-update-on-processor-sdk-radar-version-for-awr2243

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012AWR2243TDA2

您好!

我过去曾发布过这方面的信息、但我想知道何时会发布支持 AWR2243的 Processor SDK 雷达版本。 几个月以来、我一直在尝试使用带 AWR2243传感器的 TIDEP-01012器件的最新版本、不得不采用 TI 代表/其他论坛成员在这里提供的临时补丁。 这些补丁程序可让电路板返回数据、但我不知道它的可靠性如何或缺少哪些功能。

上一次我问新版本时、有人告诉我"保持关注"或"保持关注"、但从那时起已经数月了、还没有支持2G 雷达芯片。 我开始希望你们刚刚给我发送了旧版本的级联雷达板。

请让直接处理此版本的人员对此帖子作出响应、因为上次我有各种各样的冲突响应。

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    目前没有计划使用 AWR2243对 TDA2的雷达 SDK 软件包进行更新、因此我们没有目标日期。

    通过 mmWave Studio 支持2G 雷达器件- https://www.ti.com/tool/MMWAVE-STUDIO

    此致、

    Dave