This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:关于 VOL 和 IOL 相关数据

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929067/am3357-about-vol-and-iol-related-data

器件型号:AM3357

您好!

在 AM3357的数据表(SPRS717L P.89)中、当信号的 IOL 为4mA (VDDSHV6 = 1.8V)时、电压为0.45V。

当 IOL 不是0.45V 时、是否有任何有关 VOL 值的特定数据?

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji、

    请更加具体地说明您询问的引脚/信号。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    感谢您的回答。

    我被问及"ECAP0_IN_PWM0_OUT、UART0_CTSN、UART0_RTSn、UART0_RXD、UART0_TXD、 UART1_CTSN、UART1_RTSn、UART1_RXD、UART1_TXD、I2C0_SDA、 I2C0_SCL、关于"XDMA_EVENT_INTR0、XDMA_EVENT_INTR1、WARMRSTn、EXTINTn、TMS、TDO、USB0_DRVVBUS、USB1_DRVVBUS (VDDSHV6 = 1.8V)"部分。
    但是、由于我们在讨论将 FPGA 连接到 AM335x 时的缓冲器设计、因此在 GPMC 相关引脚上获取数据也会很有帮助。

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想知道这个问题的进展如何。

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中定义的体积值和工作条件是唯一可用的数据点。   通过在 4mA 电流源 尝试将 输出拉至其各自 的 VDDSHV 电源轨时强制在输出端设置逻辑低电平状态来验证此参数。   测量输出电压以确认其小于0.45V。

    4mA 电流源用于验证此参数、因为 4mA 是这些 IO 缓冲器支持的最大直流电流。

    输出电压 将随着 负载电流的降低而降低。  因此、我们知道当负载分别从0mA 到4mA 变化时、电压将介于0V 和0.45V 之间。 这是我们可以提供的唯一数据点。

    此致、
    Paul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的回答。

    我们的客户提出的一个问题是、"为了使电压保持在0.15V 以下、应降低多少 IOL?"
    您是否有任何数据可供回答?

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们没有此参数的任何其他数据点。  我们仅在 施加最坏情况下的电流时检查输出电压、以查看输出电压是否符合 JEDEC 标准。 此 参数在最坏情况下的电压、温度和工艺角进行了验证。  

    客户需要在 几个单元上测量不同负载下的输出电压、直到找到满足0.15V 目标的电流。  它们可能需要改变电压和温度工作条件、以表示 其产品预期的最坏情况工作条件。 它们 还需要为 工艺变化提供一定的裕度。

    此致、
    Paul