This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:【QT】eglfs 支持

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/930356/tda2hg-qt-eglfs-support

器件型号:TDA2HG

您好:

 我们正在使用 Qt 5.11处理 visionsdk 3.08。

 我们更喜欢使用 eglfs 而不是 Weston。

然后我们尝试  

导出 QT_QPA_EGLFS_AYST_SET_MODE='1'
导出 QT_QPA_EGLFS_integration='eglfs_kms'
导出 QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG='/etc/qt5/eglfs_kms_cfg.json 

但得到了

 

root@dra7xx-evm:/opt/ecarx/apps/avm #./hello2 -platform eglfs
无法为屏幕虚拟1设置 DRM 模式(权限被拒绝)
无法在屏幕虚拟1上对 DRM 页面翻转进行排队(权限被拒绝)
无法在屏幕虚拟1上对 DRM 页面翻转进行排队(权限被拒绝)
^Croot@dra7xx-evm:/opt/ecarx/apps/avm 

json:

c/qt5/eglfs_kms_cfg.json
{
"device":"/dev/dri/card0、
"hwcursor ":false、
"pbuffers:true、
"outputs":[
{
"名称":"VGA1"、
"模式":"关闭"
}、
{
"名称":"HDMI1"、
"模式":"1024x768"
}
]
} 

有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定我们末尾是否尝试过 eglfs 您是否已将其与其他版本的 SDK 配合使用? 或者、这是您第一次尝试它。

    您是否能够运行 kmstest?

    此致

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemant:

     对于最近几天的搜索,egls 是可以的,而不是 eglfs_kms。