This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:从何处下载 OMP 2_01_12_00和 OEM 1.5.0.1?

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/930703/tms320c6678-where-to-download-omp-2_01_12_00-and-oem-1-5-0-1

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

您好!

我正在(文件:///C:/ti/fftlib_3_1_0_0/docs/doxygen/html/ccs_build.html)下执行 fftlib 3构建过程... 我很难下载 OMP 2_01_12_00和 OEM 1.5.0.1?

请告诉我在哪里可以找到这些信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    FFTLIB 已经过时、并且有一段时间没有使用新版本进行更新。 我们可能没有在 archinve 中提供所有信息或旧版本。 FFTLIB 专家不在办公室。 您可能需要等待他回来回答您的问题。  

    雷克斯