请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
方波在穿过时会严重失真、如下面的屏幕截图所示。 失真发生在 ADC 之后:
我正在使用 OMAP-L138 StarterWare 1.10.04.01、Project McASP_C674x_omapl138_lcdkOMAPL138、这是一种简单的直通测试、非常容易复制。
如果您对问题有任何帮助或见解、我们将不胜感激。 谢谢!