您好!
我正在使用 DFU-util 工具将 Linux 映像(引导加载程序和根文件系统)刷写到 eMMC 中。
在将图像复制到 eMMC 之前、DFU 工具是否自行对 eMMC 进行分区?
或者、我们是否必须先对 eMMC 进行分区、然后再复制映像?
谢谢、此致、
圣阿斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 DFU-util 工具将 Linux 映像(引导加载程序和根文件系统)刷写到 eMMC 中。
在将图像复制到 eMMC 之前、DFU 工具是否自行对 eMMC 进行分区?
或者、我们是否必须先对 eMMC 进行分区、然后再复制映像?
谢谢、此致、
圣阿斯
您好、Vishal、
请更正我的错误,可以使用以下命令创建分区表:
echo === 从 U-boot ===开始对 eMMC 进行分区
setenv uuid_gpt_disk 37c84ec5-8cc8-42e6-85d0-dfd0ebde3257
setenv uuid_gpt_rootfs b0e8add0-befc-41d2-baed-900d580f605b
setenv uuid_gpt_boot 53e2091a-5ba3-42e5-b79e-dda6c9b371e2
GPT 写入 MMC 0"rootid_disk=${uuid_gppt_disk};name=boot、start=0、size=20M、可引导、type=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7、uid=${uid_gp_boot};uuuuuuid=20、uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuid_gpb<=}、uuuuuuuuuuuuuuuuuuid_boot"、
MMC 部件
此外,我想问 DFU 是否仅与 USB3.1配合使用,或者是否与 EVM 上的 USB 1端口配合使用? 当我使用 sudo dfu-util -l 连接到笔记本电脑时,我可以检测 USB3.1
此致
Manish
您好、Vishal、
这是目前存储在"分区"变量中的内容: name=rootfs, start=0,size=-,uuuid=${uuid_gpt_rootfs}
我想创建一个新分区。 因此、我以这种方式创建了两个分区:
GPT 写入 MMC 0"name=rootfs、start=0、size=3072M、uid=${uuid_gppt_rootfs}、typ;name=rwpartition、start=3072M、size=-、uid=37c84ec5-8cc8-42e6-85d0-dfd0ebde3257"
现在、如果我运行 MMC 部件、则输出正常。
但是、当我在 Uboot 中运行 DFU 0 MMC 0并在主机 PC 上运行 DFU-util -l 时、上面创建的新分区不会显示在列表中。
我还尝试按如下方式更改 DFU_alt_info_eMMC、但仍然不幸运。
setenv dfu_alt_info_emmc "rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;rwpart 0 2 mmcpart02;tidboot3.bin.raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.img raw 0x400 mmcpart 1 0x400 mmcpart1;rwn 0x400 sysfw.itb.raw
您能否告诉我们如何创建新分区、以便在主机 PC 上的"sudo dfu-util -l "输出中更新该分区。
谢谢你。
此致、
圣阿斯
您好、Saintath、
我按照以下步骤添加共享的新分区。 突出显示我对 u-boot 环境变量所做的添加以添加新分区。
U-boot 控制台
=> printenv 分区
partitions=name=rootfs、start=0、size=-、uuid=${uuid_gppt_rootfs}
=> setenv 分区'name=rootfs, start=0,size=3072M,uuid=${uuid_gp_t_rootfs};name=test, size=-,uid=${uid_gp_t_test}
=> GPT 写入 MMC 0 $partitions
写入 GPT:成功!
=> MMC 部件
MMC 设备0的分区映射--分区类型:EFI
零件开始 LBA 结束 LBA 名称
属性
键入 GUID
分区 GUID
1 0x00000022 0x00600021 "rootfs"
attrs:0x0000000000000000
类型:ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
GUID:e621d3a4-8c4e-5642-93b1-12e8e35e317a
2 0x00600022 0x01da3fde "测试"
attrs:0x0000000000000000
类型:ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
GUID:502930c8-71d0-b041-b5e4-6c5f0495a6bf
=> printenv dfu_alt_info_eMMC
dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;tidboot3.bin.raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.raw 0x400 0x1000 mmcpart 1;u-boot.img.raw 0x1400 0x2000 mmcpart 0x400;mmcw 0x3600 rw 0x400原始部分0x400原始0x400 mmcpart 1;sysfw.itb.raw
=> setenv dfu_alt_info_eMMC 'rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;rootfs part 0 1 mmcpart 0;测试零部件0 2 mmcpart 0;tidoot3.bin.raw 0x0 0x400 mmcpart 1;tispl.bin.img raw 0x400 mmcpart 1 0x400 mmcpart sysfw.itb.raw 0x400原始原始0x1000 mmcpart 1;tid.mmc2400 RAW 0x400原始零部件0x400原始0x400原始0x400原始0x400毫米 cpart 0x400 0x400毫米 cpart 1;turb 0x400原始0x400原始0x400原始0x400毫米 cumcpart 0x400原始0x400原始0x
=> setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}
=> DFU 0 MMC 0
Linux PC
$ sudo dfu-util -l
版权所有2005-2009 Weston Schmidt、Harald Welte 和 OpenMoko Inc.
版权所有2010-2016 Tormod Volden 和 Stefan Schmidt
此计划是免费软件、绝对不提供保修
请向 sourceforge.net/.../报告错误
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=7、name="sysfw.itb.raw"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=6、name="u-env.rain"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=5、name="u-boot.img.rain"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=4、name="tispl.bin.rain"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=3、name="tiboot3.bin.rain"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=2、name="test"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=1、name="rootfs"、serial="000000000012"
找到 DFU:[0451:6163] ver=0224、devnum=27、cfg=1、intf=0、path="3-1"、 alt=0、name="rawemmc"、serial="000000000012"