This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-C6748:EDMA-3 LLD 中缺少文件?

Guru**** 2540240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/929194/processor-sdk-c6748-missing-files-in-edma-3-lld

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我使用的是 CCS10.1和 SDK 6.03、但 EDMA3驱动程序(EDMA3_LLD_2_12_05_30E)没有资源管理器文件

C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_30E\packages/ti\sdo \EDMA3\rm\lib\C6748-EVM\674\debug\EDMA3_LLD_rm.ae674

我 可以 找到的是(可能非常相似-但它是相同的吗?)

C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_30E\packages/ti\sdo \EDMA3\rm\lib\omapl138-EVM\674\debug\EDMA3_LLD_rm.ae674

发布文件夹中的情况相同:omapl138有 ae674文件、C6748没有。

相比之下、相应的文件出现在 drivers 文件夹中

C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_30E\packages/ti\sdo\EDMA3\drv\lib\C6748-EVM\674\debug\EDMA3_LLD_drv.ae674

那么、这是否是 tar 中的遗漏? 用户指南显示" EDMA3封装包含所有 EDMA3组件的预构建库。" 那么、我可以从何处下载丢失的文件? 还是应该改用 OMAP 版本?

谢谢

罗伊