工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们通过 PCIe Gen2将数据从 FPGA 发送到 DSP、并通过 DMA (由 FPGA 手动发送、无中断)、数据速率为2.4Gbs、DSP 读取数据并执行其他算法。
当 FPGA 和没有 DSP 的数据被激活时、我们得到的数据速率约为5.7Gbs。
在 FPGA 中、当开始读取数据时不知道 DSP 阶段、因此 DSP 配置会优先考虑 FPGA、以免在 PCIe 上卡住 FPGA 吞吐量。
当 FPGA 和 DSP 协同工作时、PCIe 长时间处于停滞状态、您能给我们一些技巧吗?从 FPGA 到 DSP、PCIe 的性能如何更好?
注意:FPGA 和 DSP 与 DDR 中的不同区域进行读取和写入
谢谢、
兹维