This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:如何将 Ubuntu 20.04 LTS 移植到 EVM

Guru**** 2642875 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195565/sk-am62-how-to-port-ubuntu-20-04-lts-to-evm

器件型号:SK-AM62

尊敬的 TI 团队:

我们需要将 Ubuntu 20.04 LTS 移植 到 EVM。

您能告诉我们如何操作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    抱歉、我们没有此类说明、TI 目前不在 SK-AM62上提供 Ubuntu 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

     我们使用 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-08.05.00.21-linux-x86-Install.bin、并检查指南、Ubuntu 18.04 LTS 支持该指南。

    您可以查看"指导"链接:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/08_03_00_19/exports/docs/devices/AM62X/linux/Overview/Run_Setup_Scripts.html

    我们可以看到 SDK 中的 Linux 内核版本为5.10.153。 SDK 所基于的 Linux 版本是什么?我们从支持移植其他 Ubuntu 版本的 TI 代理那里听说过。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

     我们使用 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-08.05.00.21-linux-x86-Install.bin、并检查指南、Ubuntu 18.04 LTS 支持该指南。

    您可以查看"指导"链接:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/08_03_00_19/exports/docs/devices/AM62X/linux/Overview/Run_Setup_Scripts.html

    我们可以看到 SDK 中的 Linux 内核版本为5.10.153。 SDK 所基于的 Linux 版本是什么?我们从支持移植其他 Ubuntu 版本的 TI 代理那里听说过。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="552393" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195565/sk-am62-how-to-port-ubuntu-20-04-lts-to-evm/4508487 #4508487"] 我们使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-08.05.00.21-linux-x86-Install.bin.bin。我们检查了该指南,并在 Ubuntu 18.04 LTS 上支持该指南。

    这意味着您可以在 Ubuntu 18.04 PC 上安装 SDK 并构建 SDK 组件、而不是在 AM62x 器件上运行 Ubuntu。

    该 SDK 基于 Yocto 发行版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    好的。

    Ubuntu 20.04 LTS PC 上是否支持该 SDK? 如果没有、如何为此修改任何设置?

    我们的某些应用程序基于 Ubuntu 20.04 LTS。 因此、我们希望保持与 SDK 开发相同的环境。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当前 SDK 未在 Ubuntu 20.04上验证。 我们计划在今年的某个时间支持 Ubuntu 22.04。