请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 您好!
在我们基于 AM5706的定制电路板中、我们使用 GPMC 接口与外部器 件通信、并将 GPMC CS0配置为使用外部器件执行16位非多路复用 NOR 类型访问。
我们已通过将值0xF41写入0x50000078寄存器来启用基于基地址0x01000000且大小为16MB 的 CS0。
观察结果是、当我们在存储器区域0x1000000~0x1ffff 中执行读/写访问时;CS 未生效;但当我们对位置0x5000007c 执行读/写操作时、CS 使用地址7c 生效。
请指导我们解决此 问题。

谢谢、此致、
SENTHILKAMR