Thread 中讨论的其他器件: AWR1843
出于以下目的、我想在我的定制板上驱动 TM4C129ENCZAD。
1.将 USB 信号转换为 UART 以与其他目标进行通信。
2.将 USB 信号转换为 JTAG 信号以与其他 IC 通信。
3.通过 USB 连接时 COM 端口上的显示。 (Windows)
4.作为 USB 设备驱动器
可以通过自己编辑程序来创建它吗?
此外、在制作时、我应该参考哪个适用于 Tiva Ware 的 SDK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
出于以下目的、我想在我的定制板上驱动 TM4C129ENCZAD。
1.将 USB 信号转换为 UART 以与其他目标进行通信。
2.将 USB 信号转换为 JTAG 信号以与其他 IC 通信。
3.通过 USB 连接时 COM 端口上的显示。 (Windows)
4.作为 USB 设备驱动器
可以通过自己编辑程序来创建它吗?
此外、在制作时、我应该参考哪个适用于 Tiva Ware 的 SDK?
Kanematu-San、您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4492978 #4492978"]是否可以使用 USB_dev_cdcserial 执行我提到的所有函数?这些函数可以是:
1.将 USB 信号转换为 UART 以与其他目标进行通信。
3.通过 USB 连接时 COM 端口上的显示。 (Windows)
4.作为 USB 设备驱动器
该示例将枚举 CDC 端口。 然后、您可以连接到 UART 终端以将数据从 UART 终端发送到 MCU、MCU 将获取该数据并将其输出到 Windows 上连接的 USB CDC 端口。 UART 和 USB 接口都将在 CPU 上显示为 COM 端口、因此您可以连接任何终端软件以发送和接收数据。
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4492978 #4492978"](我对软件不是很了解,所以请告诉我 C 文件的名称以供参考。)示例文件夹包含同名的.c 文件。
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4492978 #4492978"]最后,我想将其用作串行转换 IC,将程序刷写到 AWR1843中。[/quot]您可以自己开发闪存方法。 如果您对软件了解不多、则可能需要获取相关帮助。 这是一个非常复杂的过程、需要借助软件专业知识才能正确创建。
此致、
Ralph Jacobi
Kanematu-San、您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4493011 #4493011">您接下来提到的闪存方法是什么?这就是实现此步骤:
2.将 USB 信号转换为 JTAG 信号以与其他 IC 通信。
我们没有提供任何资源来实现这一目标。
很可能需要经验丰富的软件工程师来编写这样的应用程序、因此如果您的软件体验有限、我认为您需要找一位专家来为您编写这样的应用程序。
此致、
Ralph Jacobi
感谢你的答复。
我说过
2.将 USB 信号转换为 JTAG 信号以与其他 IC 通信。
这假设 AWR1843本身设置为 SOP 调试模式。
这意味着您需要一名专业的软件工程师来实现这一目标。
-------------------------- --------------------------------------------
在闪存模式下向 AWR1843写入程序时、AWR1843必须连接到 UART。 此时是否需要闪存方法?
此外、我有一个问题、但我确实想在串行转换 IC (TM4C129ENCZAD)中安装 AWR1843的调试仿真、但似乎不支持。
是否有任何其他受支持的调试器仿真?
Kanematu-San、您好!
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4493122 #4493122]]在闪存模式下将程序写入 AWR1843时、AWR1843必须连接到 UART。 此时是否需要闪存方法?[/quot]我不知道如何通过 UART 对该器件进行编程、我无法回答。
[引用 userid="488655" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191893/tm4c129enczad-what-i-want-to-achieve-with-tm4c129enczad/4493122 #4493122"]是否有任何其他受支持的调试器仿真?是的、购买此器件并通过 JTAG 对目标器件进行编程: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U
我们不支持在 TM4C 微控制器上使用调试仿真软件。 我们的团队没有开发 TM4C129 MCU 上的 XDS110固件映像、德州仪器不提供在定制板上实现 XDS110的支持。
此致、
Ralph Jacobi
Kanematu-San、您好!
当器件处于原始状态时、有一个 ROM 引导加载程序可以首先加载固件。 因此、您可以使用它、也可以使用 JTAG 探针。
如果需要、可以使用任一方法添加 boot_loader 程序、 但添加 boot_loader 程序的唯一用例是、如果您需要自定义引导加载程序的工作方式或希望应用能够调用引导加载程序进行固件升级。
此致、
Ralph Jacobi