This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:无法运行 RTSP 流演示

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196339/sk-tda4vm-unable-to-run-rtsp-streaming-demo

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好、与此主题类似: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1122288/sk-tda4vm-can-not-connect-to-camera-use-rtsp-protocol?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tda4vm%252520rtsp#

我无法使用 RTSP 流运行 RTSP 演示(我已尝试在手机上运行 RTSP 服务器、并确认它适用于 Jetson Nano 以及具有 RTSP 固件的 Wyze 摄像头)。

当我运行演示时、我在控制台上看到以下内容:

root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps/apps_python# ./app_edgeai.py ../configs/rtsp_src_example.yaml

 Number of subgraphs:1 , 129 nodes delegated out of 129 nodes

APP: Init ... !!!
MEM: Init ... !!!
MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
MEM: Init ... Done !!!
IPC: Init ... !!!
IPC: Init ... Done !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
  6385.887135 s: GTC Frequency = 200 MHz
APP: Init ... Done !!!
  6385.887183 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
  6385.887190 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
  6385.887195 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
  6385.887845 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:145] Initialization Done !!!
  6385.890192 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:93] Initialization Done for HOST !!!
==========[INPUT PIPELINE(S)]==========

[ERROR] Error pulling tensor from GST Pipeline
[PIPE-0]

rtspsrc location=rtsp://admin:admin@192.168.86.33:1935 latency=0 proxy-id=None proxy-pw=None name=source0


==========[OUTPUT PIPELINE]==========

appsrc do-timestamp=True format=3 block=True name=post_0 ! tiovxdlcolorconvert ! capsfilter caps="video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1280, height=(int)720;" ! queue ! mosaic_0.sink_0

tiovxmosaic target=1 background=/tmp/background_0 name=mosaic_0
sink_0::startx="<320>" sink_0::starty="<180>" sink_0::widths="<1280>" sink_0::heights="<720>"
! capsfilter caps="video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)1920, height=(int)1080;" ! kmssink sync=False max-lateness=5000000 qos=True processing-deadline=15000000 driver-name=tidss connector-id=48 plane-id=49

  6395.408806 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:107] De-Initialization Done for HOST !!!
  6395.413288 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:223] De-Initialization Done !!!
APP: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
IPC: Deinit ... !!!
IPC: DeInit ... Done !!!
MEM: Deinit ... !!!
DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 31 alloc's of 82917384 bytes
DDR_SHARED_MEM: Free's : 31 free's  of 82917384 bytes
DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes
DDR_SHARED_MEM: Total size: 536870912 bytes
MEM: Deinit ... Done !!!
APP: Deinit ... Done !!!

看起来 rtspsrc 的格式不正确、因此我想知道我是否需要更新某个配置文件。  我没有按照链接在 Linux 计算机上作为 rtsp 服务器运行、因为我更喜欢使用我在其他环境中测试过的现有 RTSP 服务器。

谢谢、
Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您能否考虑在 Linux 计算机上创建 RTSP 流处理程序,并运行 SDK 中的默认示例?

    以下是有关如何在 Linux 机器上设置 RTSP 流处理程序的详细文档(链接)。

    我们已经在 Linux 计算机上测试了 RTSP 流处理程序、这将帮助我们验证一些已知可在您的系统上运行的基本功能。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照提供的说明在我的 Jetson Nano 上创建了一个 RTSP 流处理器、我能够在电路板上运行流处理示例。  这是目前唯一的流式传输方式吗?  我只有测试示例工作、还不知道如何流式传输摄像头图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们已经从侧面测试了运行在 Linux 计算机上的 RTSP 流处理程序。

    您能否告诉我们您正在使用哪种摄像头传感器  、具体取决于您尝试使用的此 RTSP 演示是兼容的 RTSP 协议吗?

    您是否曾尝试过从 Linux 计算机进行流式摄像机,如果是,那是什么是 gstreamer 流水线?

    --

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好、我能够让 RTSP 示例在 Jetson Nano 上运行的 USB 摄像头上运行(请参阅下面的照片)。  我没有使用连接到 CSI 端口的 Raspberry Pi 摄像头、但这是我需要解决的 gstreamer 流水线问题、与 TI TDA4VM 无关。  感谢你的帮助!  如果您有一个 RPi 摄像头 gstreamer 流水线从您可以共享的 Linux 盒中流式传输 RTSP、我将不胜感激!  谢谢!