This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197127/processor-sdk-omapl138-processor-sdk-omapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、

我正在使用 omapl138定制板、因为我在 EMIFA 处理器与 FPGA 之间遇到吞吐量问题。 两者之间没有数据完整性问题。 目前、我正在使用 EMIF 的异步模式、因为我正在使用芯片选择2。 如果我使用异步模式、则每个数据100kHz 之间存在差距、太慢了、我无法实现吞吐量。  

我找不到芯片选择0的任何 SDRAM (配置)、因为它与 EMIFA_clock 同步。 我希望与 EMIFA 配置的时钟同步。

如果有人知道、请与我分享。

谢谢、此致

Seyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 TRM 第20.2.5节中描述的时序参数。   您能否转储这些寄存器并检查以确保您已根据 FPGA 时序进行了优化。  您是否有问题事务的范围截屏?  您可能还需要检查用于执行事务的处理器的 MMU 设置(如果已启用)。  这些可能会限制访问(例如、您可能将此区域设置为严格排序)

    此致、

    James