This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:即使我按下绿色的执行按钮、程序也不会运行。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196839/tms320c6713b-the-program-does-not-run-even-if-i-press-the-green-execution-button

器件型号:TMS320C6713B
您好!
我使用的是 C6713 DSK。 我在 Windows XP 上使用 CCS v3.3、但我想让它也可用于 Windows 10上的 CCS V6.2。 创建新的 CCS 项目后、我创建了 Hello World 来检查操作。 清理并构建后、完成调试并传输到 DSK。 但是、即使我按下绿色的执行按钮、程序也不会启动。 没有错误、控制台显示"Build Finish"。 是否有任何我应该检查的内容或是否有解决方案?
谢谢、
Eevee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee 您好!

    让我在我们的 CCS 团队中寻求帮助。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196839/tms320c6713b-the-program-does-not-run-even-if-i-press-the-green-execution-button ]清理和编译后、完成调试并传输到 DSK。 但是、即使我按下绿色的执行按钮、程序也不会启动。 没有错误、控制台显示"Build Finish"。 我是否应该检查任何内容或是否有解决方案?

    请在此步骤中提供 CCS 的屏幕截图。

    谢谢

    Ki