This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:PRUSS IMEM/IRAM 大小

Guru**** 2560580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195909/am625-pruss-imem-iram-size

器件型号:AM625

我正在尝试确定 AM625平台上每个 PRUSS 中的 IMEM/IRAM 大小。 数据表(SPRSP58A)显示为16KB、但 TRM (SPRUIV7A)显示为12KB。 以下哪项是正确的?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart、

    感谢您的查询。

    我建议参考数据表值。

    如果我听到有什么不同、我还会在内部检查并更新您的信息?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart、

    我在内部进行了检查、了解它是12K。

    您能不能让我指向提到16K 的数据表部分。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第二页 显示"16KB 程序存储器、每个带有 SECDED ECC 的 PRU "(SPRSP58A–2022年6月–2022年11月修订版)。

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa