This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:在基于 AM5706的定制板中未接收 SPI 数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193974/am5706-spi-data-is-not-received-in-am5706-based-custom-board

器件型号:AM5706

您好!

我们使用的是基于 AM5706的定制板。 其中、我们使用 SPI1、SPI2和 SPI3控制器。 我们已成功测试 SPI1和 SPI2、数据来自 MISO 引脚、我们可以在两个 SPI 的 Rx FIFO 缓冲区中看到我们所期望的正确数据、 但对于 SPI3、数据始终只有0xFF、因此我们探测 SPI3的 MISO 线路、数据波形正确出现、但在 Rx FIFO 中、数据波形仅显示0xFFFFFFFF、不会改变。

2、所有 SPI 的 SPI 配置都是相同的。

请为此提供帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigyansu 您好、

    请告诉我您使用的软件是什么? 哪个操作系统和版本? 例如  

    PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X、版本:08.02.01.00


    PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57、 版本:08.01.00.09